Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOTIX™ MCU フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
MOTIX™ MCU
IMC102T-64pin 芯片的41脚功能是LED,这个LED灯有哪些显示状态, 分别表达什么含义smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/IMC100%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%8A%AF%E7%89... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
フェーズ接続のテストは避けたい Q1) WM_MOTOR_CONTROL_01接続 以下のWM_MOTOR_CONTROL_01図を考慮して、接続していることを誰かが確認してください。 WM_MOTOR_CONTROL_01 U ~ SHIELD_AUTONOM_BGT60 l1 WM_MOTOR... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
EVAL_6EDL7141_FOC_3SH 18 V ブラシレスEVAL_NLM0011_DC_RE WM_MOTOR_CONTROL_01 EVAL_100W_DRIVE_CFD2ボード、ただし点影あり、以下のような 第一个图片是在文档的第49页,表格里显示RS1、RS2、RS3三个采样电阻阻... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
あいさつ LINとのインターフェースとマイクロコントローラへのプログラミングに疑問があります。 マイクロコントローラへのLINインターフェースおよびプログラミング用に別途調達する必要があるコネクタはありますか? どこで LIN をインターフェースする必要がありますか、またどこでWM_MOTOR_CO... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
こんにちは、みんな、 ここで助けが必要です。 状況は、同じBlinkyの例に対して2つのHEXファイルがあるということです。 1つは Keil(10KBサイズ)から生成され、もう1つは IAR(16KBサイズ)から生成されます。 両方のHEXファイルは、デバッガを介してフラッシュされたときに動作して... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
あいさつ ここで私の疑問は、 UIO STICK動作し、TLE9879 モジュールインターフェイスモジュールは同じ動作をするのかということです。 同じであれば、TLE9879QXA40 コントローラーのプログラムと LIN インターフェイス コマンドが同じポートを介してダンプされます。 WM_MOT... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
您好! 通过配置工具可以设置MOS的栅极驱动电路,主要是范围和电流值两个参数。 1,我从200~300修改到10~150,对比程序返现只改勒BDRV_EFF_CRG_STEP1_CURR相关参数,但是这个中程序只改了下限,没有改变上限值。 2,我修改charge current数值,对应程序的BDR... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
各位好! MON管脚描述可知,MON可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看MON的最低电压是-28V,单MON一般都接入到VS上,这样应该都是正压的的情况。MON这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
皆さん、こんにちは。 UIO STICKとTLE9879QXA40の接続に疑問があります。 接続に関する私の疑問を明確にしていただけませんか。 Here I attached the pin details for uio stick.ここにUIO STICKのピンの詳細を添付しました。   ここに... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ MCU
  MOTIX_MOTOR_BENCH写真 のように、 立ち上がり速度を変更したいと考えています。EVAL_IMD700A_FOC_3SHREF_ICC80QSG_84W1_BPAランプアップ時間は110msです ただし、 EVAL_6EDL7141_FOC_3SH .rotor_speed フォロ... Show More
掲示板情報

MOTIX™ MCU

MOTIX™ MCUフォーラムは、有名なEmbedded Power ICに関する質問、コメント、フィードバックをいつでも投稿できるように設計されています。技術的な質問をしたり、既存のコンテンツを探したりすることができます。