Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

私は奇妙な問題を抱えています:
私は構成ウィザード(添付を参照)の画像でWDTを無効にし、accindentによって呼び出されました
SCU_WDT_Start();
メインで。

デバッガを切断し、POWER_DRILL2GO MULTICH_CONNECT_PCB電源を抜き差しした後、デバッガ(Segger J-6EDL_SPI_LINK )を
できなくなります。 ウォッチドッグが常にトリガーされ、デバッグ接続をブロックしているようです。
この問題を克服し、デバッグ接続を再確立する方法はありますか?

前もって感謝します!

ティッカー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE987x-debug-connection-cannot-be-established-anymore/td-p/664929

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @GMeyer

上記のWDTは、通常、デフォルトで無効になっています。 EVAL COOLDIM_PRG_BOARD を使用して同じシナリオを実行し、問題なく MULTICH_CONNECT_PCB できました これは、WDTが問題の原因ではなく、デバイスが他の理由でスリープモードに入った可能性があることを示唆しています TLE986x/7xのFAQアプリケーションノートの セクション6.3.4に記載されている手順に従って、デバイスをウェイクアップしてください。

上記の手順を実行してもデバイスが MULTICH_CONNECT_PCB ない場合は、次の情報を提供してください。

  • プロジェクトファイルを完成させます。
  • カスタム COOLDIM_PRG_BOARD またはEVAL COOLDIM_PRG_BOARDを使用していますか?
  • 回路図を教えてもらえますか?

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE987x-debug-connection-cannot-be-established-anymore/m-p/665531

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @GMeyer

上記のWDTは、通常、デフォルトで無効になっています。 EVAL COOLDIM_PRG_BOARD を使用して同じシナリオを実行し、問題なく MULTICH_CONNECT_PCB できました これは、WDTが問題の原因ではなく、デバイスが他の理由でスリープモードに入った可能性があることを示唆しています TLE986x/7xのFAQアプリケーションノートの セクション6.3.4に記載されている手順に従って、デバイスをウェイクアップしてください。

上記の手順を実行してもデバイスが MULTICH_CONNECT_PCB ない場合は、次の情報を提供してください。

  • プロジェクトファイルを完成させます。
  • カスタム COOLDIM_PRG_BOARD またはEVAL COOLDIM_PRG_BOARDを使用していますか?
  • 回路図を教えてもらえますか?

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE987x-debug-connection-cannot-be-established-anymore/m-p/665531

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはサヒル、

ヒントをありがとう。
その間、私たちはなんとか COOLDIM_PRG_BOARDへの接続を得ることができました。
問題は解決できます!
サポートをありがとう!

ティッカー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE987x-debug-connection-cannot-be-established-anymore/m-p/665553

0 件の賞賛