TLE9879QXA40のFOC Algorithmus:モーターの回転方向をどのように変更することができますか

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なる皆さん、
BLDCモータ制御にはFOC_BASICライブラリを使用しています。
回転モーターは時計回りに回転/作動しています。 まあまあです。
今、私は変更したいです:回転モーターは反時計回り(時計回りの逆)に回転/動作していますか?
FOC_BASICライブラリのどのAPIをどのように使用できますか?

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/FOC-Algorithmus-on-TLE9879QXA40-How-can-change-the-rotation-direction-of-motor/td-p/658272

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @vutnn

EVAL_6EDL7141_FOC_3SH コードは、双方向の WM_MOTOR_CONTROL_01 操作をサポートしています。 WM_MOTOR_CONTROL_01を一方向に回転させるには「referenceSpeedQ0」に正の速度値を代入し、WM_MOTOR_CONTROL_01を逆方向に回転させるには同じ変数に負の速度値を代入します。

Sahil_K_0-1702444851282.png

Sahil_K_1-1702444851287.png


よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/FOC-Algorithmus-on-TLE9879QXA40-How-can-change-the-rotation-direction-of-motor/m-p/658571

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @vutnn

EVAL_6EDL7141_FOC_3SH コードは、双方向の WM_MOTOR_CONTROL_01 操作をサポートしています。 WM_MOTOR_CONTROL_01を一方向に回転させるには「referenceSpeedQ0」に正の速度値を代入し、WM_MOTOR_CONTROL_01を逆方向に回転させるには同じ変数に負の速度値を代入します。

Sahil_K_0-1702444851282.png

Sahil_K_1-1702444851287.png


よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/FOC-Algorithmus-on-TLE9879QXA40-How-can-change-the-rotation-direction-of-motor/m-p/658571

0 件の賞賛