TLE9879 CCU6的T13触发ADC采样电流

公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
User22064
Level 5
Level 5
10 sign-ins First like given 5 sign-ins
我在调试CCU6的T13触发ADC采样电流时, 采样时刻触发的有点不对。 使能了Single shot。 T13的触发源选择的是T12 Zero Match。 T13触发事件方向为T12计数向上, T12、T13的主频为40MHz。 T12的频率为20KHz,T13的频率设置为40KHz。 进入ADC1的中断后将该中断禁止,然后在T12的OM匹配中断再将该中断打开。 然后通过CCU6_SetT13Compare();函数来修改触发ADC转换时间。 我理解的是这个函数设置的值可以在T12的OM匹配后到T13的周期之间的这段任意时间, 但现在只能在T13的周期的30%到90%这段时间来调节,我理解的是否有问题,
0 点赞
0 回复数