Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

親愛なるインフィニオンサポートチーム、

開発環境
OS:Windows10プロ
コンパイラ: ARMCC V5.06 アップデート 6 (ビルド 750)
ツール: Keil v5
デバイス: TLE9879QXA40
TDA5235_868_5_BOARD : カスタム
WM_MOTOR_CONTROL_01 : CIPOS_IPM_DEMO2018 BLDC デルタ接続
POWER_DRILL2GO仕様 : EVAL_NLM0011_DC_RE 12[V] 80[A]

オフ状態診断機能では、メインステートメントを開始する前に診断し、メインステートメントを開始した後、オフ状態診断機能をオフにしてDS-stsを無視したい。

ユーザーマニュアルには、DS-currentを無効にし、DS-stsフラグを無視するようにも記載されています。

ただし、DS-STSを無視する方法については説明されていません。

DS-STSにより、PWM_EN機能は引き続き自動的にオフになります。

DS-STSを無視してPWM_EN機能を機能させるにはどうすればいいですか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879-BDRV-Drain-source-problem/td-p/742148

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

こんにちは@TLE9879_dev


各相のDS-Statusフラグは、モータ接点にVBATまたはGNDへの短絡がない場合にのみ、SCUPM_BDRV_ISCLRを介してクリアできます。 これらのフラグの1つをクリアできない場合、これはすでにVBATまたはGNDへのモータ接触の短絡を示しています。

ステータスフラグのクリアについては、ページ番号のBDRV_ISLCR登録を参照してください。 201および表69(ページ番号) ユーザーマニュアルの355。

また、API を使用してフラグをクリアすることもできます。 たとえば、「SCUPM->BDRV_ISCLR.bit.HS1_DS_ICLR = 1」とすると、ブリッジ ドライバのハイサイド 1 プリドライバ ショート割り込みステータスがクリアされます。

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879-BDRV-Drain-source-problem/m-p/742595

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

こんにちは@TLE9879_dev


各相のDS-Statusフラグは、モータ接点にVBATまたはGNDへの短絡がない場合にのみ、SCUPM_BDRV_ISCLRを介してクリアできます。 これらのフラグの1つをクリアできない場合、これはすでにVBATまたはGNDへのモータ接触の短絡を示しています。

ステータスフラグのクリアについては、ページ番号のBDRV_ISLCR登録を参照してください。 201および表69(ページ番号) ユーザーマニュアルの355。

また、API を使用してフラグをクリアすることもできます。 たとえば、「SCUPM->BDRV_ISCLR.bit.HS1_DS_ICLR = 1」とすると、ブリッジ ドライバのハイサイド 1 プリドライバ ショート割り込みステータスがクリアされます。

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879-BDRV-Drain-source-problem/m-p/742595

0 件の賞賛