嗨,团队,

我正在将TLE9869QXA20用于调试应用程序,我正在使用评估板(TLE9869QXA20)上的调试器。 现在我有一个没有内部调试器的定制板,所以为了调试,我可以使用评估板(TLE9869QXA20)上的调试器,如果是,请帮助连接如何将评估板与定制板连接进行调试。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/RE-Debugger-in-TLE9869QXA20/td-p/645853

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Kathisai

上述方法仅用于使用同一设备的 EVALKIT 调试器对目标设备进行编程,不建议与其他家庭设备一起使用。 此方法仅允许对设备进行编程,不支持设备调试。

相反,我们建议使用支持 5V 目标器件进行编程和调试的 SeggerTLE9243QK_BASE_BOARD 编程器/调试器,例如 XMC 6EDL_SPI_LINK、J-6EDL_SPI_LINK Arm®或 Arm®® KEIL ULINK2。

最好的问候,
Sahil Kumar

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/RE-Debugger-in-TLE9869QXA20/m-p/660609

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Kathisai

是的,可以借助 TLE9869 EVALKIT 调试器接口对定制板进行编程。 只需从 EVALKIT 的 SWD 调试接口中取出所有必要的引脚,例如 TMS(SWD 数据)、P0.0(SWD CLK)、RESET、VDDP 和 GND(如下图所示),然后将它们连接到自定义主板上的相应引脚即可。 请点击给定的社区链接,其中显示了如何通过TLE9879 EVALKIT的调试器对BLDC扩展板(基于TLE9879)进行编程。 尽管这些说明与 TLE9879 设备有关,但您仍然可以将相同的电路应用于具有有效连接的 TLE9869 设备。

sk7211_0-1700742209314.png

 

链接:https://community.infineon.com/t5/MOTIX-MCU/Use-of-onboard-Segger-J-Link-Programmer-for-TLE9879-Ardu...

有关更多信息,请参阅第 5.3 节、表 5 和 TLE9869 EVALKIT 用户手册的原理图。

最诚挚的问候,
萨希尔·库马尔

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/RE-Debugger-in-TLE9869QXA20/m-p/646188

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的 @Sahil_K

1) 我正在使用 TLE9855 评估板来调试 TLE9867QXA20 定制板中闪现的代码,其连接方式与你上面提到的连接相同,当我将定制板的 SWD 连接到 TLE9855 SWD 时,评估板上的调试器(能够观看 LED 熄灭)将关闭。如何使用 TLE9855(或者我们可以使用)评估板调试器闪存基于 Tle9867x 的自定义板

我附上我使用的连接的复印件。

Kathisai_3-1701840068453.png

当未将 SWD 连接到自定义主板时,调试器 LED 会按预期发光

Kathisai_5-1701840153897.png

 

2)

当自定义板断开连接时。

这里,使用的项目用于 TLE9869(闪存算法将使用相同的 MCU)

调试器板采用 TLE9855(不同的内存算法),我遇到了一个错误,如图所示,所以请帮我解决这个错误。

 
 

Kathisai_2-1701840031214.png

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/RE-Debugger-in-TLE9869QXA20/m-p/653669

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Kathisai

上述方法仅用于使用同一设备的 EVALKIT 调试器对目标设备进行编程,不建议与其他家庭设备一起使用。 此方法仅允许对设备进行编程,不支持设备调试。

相反,我们建议使用支持 5V 目标器件进行编程和调试的 SeggerTLE9243QK_BASE_BOARD 编程器/调试器,例如 XMC 6EDL_SPI_LINK、J-6EDL_SPI_LINK Arm®或 Arm®® KEIL ULINK2。

最好的问候,
Sahil Kumar

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/RE-Debugger-in-TLE9869QXA20/m-p/660609

0 点赞