Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはチーム、

デバッグ用のアプリケーションに TLE9869QXA20 を使用しており、評価ボード (TLE9869QXA20) にあるデバッガを使用しています。 今、私は内部デバッガを持たないカスタマイズされたボードを持っていたので、万が一デバッグのために私は評価ボード(TLE9869QXA20)にあるデバッガを使用できますかはい、デバッグ用に評価ボードをカスタマイズされたボードに接続する方法の接続を手伝ってください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/RE-Debugger-in-TLE9869QXA20/td-p/645853

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Kathisai

上記の方法は、同じデバイスのEVALKITデバッガでターゲットデバイスをプログラミングするためのものであり、他のファミリデバイスでの使用は推奨されません。 この方法では、デバイスのプログラミングのみが可能で、デバイスのデバッグはサポートされません。

TLE9243QK_BASE_BOARD代わりに、XMC6EDL_SPI_LINK 、J- 、6EDL_SPI_LINKArm® Arm®KEIL ULINK2など、プログラミングとデバッグの両方に5VのターゲットデバイスをサポートするSegger プログラマ/デバッガを使用することをお勧めします。

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/RE-Debugger-in-TLE9869QXA20/m-p/660609

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Kathisai

はい、TLE9869 EVALKITデバッガインターフェースを使用してカスタムボードをプログラムすることは可能です。 TMS(SWDデータ)、P0.0(SWD CLK)、RESET、VDDP、GNDなどの必要なピンをすべてEVALKITのSWDデバッグインターフェースから取り出し(下図を参照)、カスタムボードの対応するピンに接続するだけです。 TLE9879 EVALKITのデバッガを使用してBLDCシールド(TLE9879ベース)をプログラムする方法が示されているコミュニティリンクをたどってください。 手順はTLE9879デバイスに関するものですが、有効な接続を持つTLE9869デバイスに同じ回路を適用できます。

sk7211_0-1700742209314.png

 

リンク: https://community.infineon.com/t5/MOTIX-MCU/Use-of-onboard-Segger-J-Link-Programmer-for-TLE9879-Ardu...

詳細については、TLE9869 EVALKIT ユーザーマニュアルのセクション5.3、表5および回路図を参照してください。

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/RE-Debugger-in-TLE9869QXA20/m-p/646188

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なる@Sahil_K

1)カスタマイズされたボードのSWDをTLE9855 SWDに接続すると、上記と同じ接続で、TLE9867QXA20のカスタマイズされたボードでフラッシュされたコードをデバッグするためにTLE9855評価ボードを使用しています評価ボードのデバッガ(LEDが消灯するのを見ることができます)がオフになります。Eval board Debugger TLE9855または使用できる)を使用してTLE9867xベースのカスタムボードをフラッシュする方法

使用した接続のコピーを添付しています。

Kathisai_3-1701840068453.png

カスタムボードにSWD接続が行われていない場合、デバッガLEDが期待どおりに点灯します

Kathisai_5-1701840153897.png

 

2)

カスタムボードが切断されたとき。

ここで、使用されるプロジェクトはTLE9869用です(フラッシュアルゴリズムは同じMCUになります)

デバッガボードはTLE9855(異なるメモリアルゴリズム)のもので、画像に示すようなエラーに直面していたので、エラーの解決を手伝ってください。

 
 

Kathisai_2-1701840031214.png

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/RE-Debugger-in-TLE9869QXA20/m-p/653669

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Kathisai

上記の方法は、同じデバイスのEVALKITデバッガでターゲットデバイスをプログラミングするためのものであり、他のファミリデバイスでの使用は推奨されません。 この方法では、デバイスのプログラミングのみが可能で、デバイスのデバッグはサポートされません。

TLE9243QK_BASE_BOARD代わりに、XMC6EDL_SPI_LINK 、J- 、6EDL_SPI_LINKArm® Arm®KEIL ULINK2など、プログラミングとデバッグの両方に5VのターゲットデバイスをサポートするSegger プログラマ/デバッガを使用することをお勧めします。

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/RE-Debugger-in-TLE9869QXA20/m-p/660609

0 件の賞賛