Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

TLE989xのプロジェクトにコンフィグウィザードを使用しています。

問題は、ツールがハードコードされたフォルダ構造を期待しているように見えることですが、これはgitリポジトリの構築方法と互換性がありません。 手動で変更してみましたが、ブルートフォース/使用されたハッシュアルゴリズムの推測は試しませんでした。 (私たちの仕事ではありません)

例で示したように、ConfigWizardとIAR Workbenchを統合しました。 構造を変えようとすると、その過程で何かが壊れてしまいます...

リポジトリをクリーンアップする方法を教えていただけますか?

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/How-to-change-folder-folder-structure-in-IFX-ConfigWizard-v2-7-3-x/td-p/651317

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@LePedro

ツールに関するフィードバックをありがとうございます。

現在のツールは、すべての顧客に対して構造を標準化するように設計されています。 現在、IAR IDEで宛先フォルダを変更する設定を変更することはできず、フローが途切れる可能性があるため、お勧めしません。

ありがとうございました

よろしくお願いいたします

ラージ・チャウダリ

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/How-to-change-folder-folder-structure-in-IFX-ConfigWizard-v2-7-3-x/m-p/655418

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

 

現在のバージョンは、Keil環境で作業するように設計されています。 他の環境にも適応できます。

この点に関する標準的なプロセスや文書はありません。

 

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/How-to-change-folder-folder-structure-in-IFX-ConfigWizard-v2-7-3-x/m-p/651871

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはヴィスワ、

申し訳ありませんが、あなたの返事がわかりません。 「Keil環境で作業するように設計されている」とはどういう意味ですか?ここにはつながりがわかりません。Keilユーザーは、適切と思われるものに従ってパスとフォルダーを構成したくないと思いませんか?

私がまともなツールに期待するのは、次の属性です。
- 設定ファイルがどこにあるかを(個別に)教えることができます
- 出力を(個別に)生成する場所がわかります
- ツールは、私が指示したか、少なくとも最初に確認を求めた場合にのみ、構成または出力を変更します
- 柔軟性があり、ワークフローに干渉するあいまいなフォルダー構造を使用する必要はありません
- すべてがバージョン管理に対して透過的です(例: git) です。
- テンプレート(Keil、IAR workbenchなど)は便利です

私の問題を理解していますか?

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/How-to-change-folder-folder-structure-in-IFX-ConfigWizard-v2-7-3-x/m-p/652066

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@LePedro

ツールに関するフィードバックをありがとうございます。

現在のツールは、すべての顧客に対して構造を標準化するように設計されています。 現在、IAR IDEで宛先フォルダを変更する設定を変更することはできず、フローが途切れる可能性があるため、お勧めしません。

ありがとうございました

よろしくお願いいたします

ラージ・チャウダリ

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/How-to-change-folder-folder-structure-in-IFX-ConfigWizard-v2-7-3-x/m-p/655418

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Raj_C

声明をありがとう。 私はまだそれが好きではありません、理由:上記を参照してください。

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/How-to-change-folder-folder-structure-in-IFX-ConfigWizard-v2-7-3-x/m-p/655788

0 件の賞賛