公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我目前正在做一个涉及 TLE9879 MCU 的项目,我遇到了擦除代码中一页代码闪存的问题。 奇怪的是,我能够成功地对其进行编程,但在尝试擦除时却遇到了故障。

如果能就这种差异的潜在原因提出任何见解或建议,我将不胜感激。 你在这方面的专业知识和指导将非常宝贵。

谢谢
马里奥

这是我的主要

int main(空白)
{
int i;
uint8 *p;
静态 uint16 校验和,数据;
 
/* 基于配置向导配置初始化硬件模块*/
tle_init ();
校验和 = 0;
 
/****************************************************************************
wdt1_sow_Service (1u);
  
if (USER_CFLASH_WR_PROT_DIS (0) == 0)
{
//code flash 不再受写保护
Port_ChangePin(LED 4,PORT_ACTION_SET);
}
其他
{
//code flash 仍然写入保护,密码不匹配
Port_ChangePin(LED 5,PORT_ACTION_SET);
}
/****************************************************************************
uint8 资源;
  
wdt1_sow_Service (1u);
  
res = USER_ERASEPG ((uint32*) progFlashStart + 0x8000,0);
  
(void) wdt1_Service ();
  
如果 ((res & 1) == 1)
{
//擦除失败
Port_ChangePin(LED 1,PORT_ACTION_SET);
}
 
/****************************************************************************
/* uint8 page_data [128];
  
for (i = 0; i < flashPageSize; i++)
{
page_data [i] = i;
}
  
wdt1_sow_Service (1u);
  
if(ProgramPage(progFlashStart + 0x8000,p & age_data,0,0,0)== 1)
{
USER_ERASEPG ((uint32*) progFlashStart + 0x8000,0);
}
  
(void) wdt1_Service ();*/
/****************************************************************************
 
tuser_openab openab_res;
  
  
openab_res.reg = USER_OPENAB (progFlashStart + 0x20000);
  
(void) wdt1_Service ();
  
如果 (openab_res.bit.execFail == 1)
{
Port_ChangePin(LED 2,PORT_ACTION_SET);
//程序集缓冲区已经打开,或者
//嵌套的 NVM 操作
}
如果 (openab_res.bit.abFail == 1)
{
Port_ChangePin(LED 3,PORT_ACTION_SET);
//数据闪存写入保护,或
//错误的 nvmPageAddr 地址,不在闪存范围内
}
 
/****************************************************************************
/* 擦除数据闪存扇区*/
nvm_Error = USER_ERASEPG ((uint32*) dataFlashStart,0);
  
(void) wdt1_Service ();
 
/* 检查扇区擦除是否通过*/
如果 (nvm_Error == 0u)
{
/* 擦除扇区期间发生错误 */
Port_ChangePin(LED 1,PORT_ACTION_SET);
}
其他
{
/* 擦除扇区期间发生错误 */
Port_ChangePin(LED 8,PORT_ACTION_SET);
}
 
对于 (;;)
{
(void) wdt1_Service ();
}
}



0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Mario_Gt 

应该是代码闪存保护已启用。

CAN 配置工具中禁用它,如下所示:

LinGuohui_0-1694659972442.png

 

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

TLE9879 是一款非常好的产品,现在的价格也非常不错。

0 点赞