センサレスFOCでの誤動作TLE9879

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

 

ねえ

TLE9879ボードを使用しているときに遭遇しました。 電圧を上げると、モーターが正しく機能しないことがわかりました。 具体的には、電圧を徐々に上げ、最初の100Vから12Vの電圧レベルに到達するまでに約0ミリ秒かかりました。 残念ながら、この段階的な電圧ランプアップの間、ボードは期待どおりに機能していないようです。

この問題を修正し、ボードがスムーズに動作することを保証するために、ブートアップリセットしきい値を調整または変更する方法があるかどうか疑問に思っています。

よろしくお願いいたします

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879-malfunctioning-in-sensorless-FOC/td-p/498401

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @rohitrawat 

モーターを運転し、BDRVを正常に動作させる必要があります。 0Vから12Vへの電圧ランプアップには100msかかります。 しかし、MCUはVsが4Vより高いときに起動します。 つまり、モロールは起動していますが、Vsは12Vではないか、チャージポンプがまだ安定していません。 したがって、モーターの起動は失敗します。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @rohitrawat 

モーターを運転し、BDRVを正常に動作させる必要があります。 0Vから12Vへの電圧ランプアップには100msかかります。 しかし、MCUはVsが4Vより高いときに起動します。 つまり、モロールは起動していますが、Vsは12Vではないか、チャージポンプがまだ安定していません。 したがって、モーターの起動は失敗します。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ねえLイングオフイ、

 

迅速な対応ありがとうございます。

この問題を克服するための方法を提案してください。

または、この状態を克服するために、5V Vsの後にMCUをオンにしたかったように、モーター制御部分がしきい値電圧の後に起動する構成がMCUにありますか?

よろしくお願いいたします

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @rohitrawat 

Vsの上昇が遅い場合は、ADC2でVsを測定できるようにすることを提案します。 Vs電圧が安定したらモーターを始動します 

0 件の賞賛