Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOSFET (Si/SiC) フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちは。IRF7854 の SPICE モデルが必要です。私がダウンロードに入るとき、cathegoryは電圧によってあります。 私の IRF7854 がどのカテゴリに属するのか教えていただけますか?感謝。 https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/power-mosfet-simulation-models/#medium-voltage-simulation-models... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
IMZA120R030M1Hのスパイスモデルを知りたい Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
親愛なるIFXer、 Vgsの最大過渡電圧が温度によってどのように変化するかを理解できますか? たとえば、温度-30°Cで、Vgsの最小過渡電圧と最大過渡電圧はどれくらいですか?   Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好! 我想知道这个软件提供的曲线,如我截图的内容,它的测试时候的环境温度是多少? 以及FLRY_B_85°C_T105代表的是什么意思?     期待你的回复,谢谢! Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちは。MOSFET デバイスを MATLAB/Simulink にインポートする際に問題が発生しました。 「ee_importDeviceParameters」コマンドで IGBT デバイスをインポートできることはわかっていますが、MOSFET デバイスはインポートできません。 Infineo... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちは 以下のハーフブリッジSICモジュールでいくつかのシミュレーションを行っています。 私たちの計画は、インバーターと同期整流昇圧コンバーターにも同じモジュールを使用することです。 1. FF17MR12W1M1H_B11 2. FF11MR12W2M1HP_B11 3. FF8MR12W1M... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
3Dモデル
solved msg Solved
皆さん、こんにちは。コンポーネント部品 BSC023N08NS5SC の PG-WSON-8-2 パッケージのステップ ファイル 3D モデルを探しています。 Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
私は次のパラメータでESCを設計しています。 入力電圧 3-6S Lipo (11,1V - 22,2V) 連続/ピーク(10秒)電流60A / 80A インフィニオンのコミュニティで、コンデンサを流れるrmsリップル電流を次の式で計算する記事を見つけました。 リンク:https://community.infineon.com/t5/Motor-Control-ICs/DC-link-capacitor-for-3-phase-motor/td-p/616357... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
最近公開されたFS02MR12A8MA2BおよびFS01MR08A8MA2LBCパワーモジュール仕様書に記載されている「アプリケーションノートAN-G2-ASSEMBLYに基づくクーラー設計と流れの方向」の文について、AN-G2-ASSEMBLYが公式サイト上に見当たりませんのでご回答いただけますと... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちはIFXer、 IPT65R033G7 の Eon および Eoff データを含むスイッチング損失を提供していただけますか? ありがとうございます! Show More