Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOSFET (Si/SiC) フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
誘導モータ駆動プロジェクト(スカラー制御)では、EVAL-M5-E1B1245N-SiC評価ボードを使用してモータを駆動しようとしています。 TMS320F28377Dプロセッサを使用して、8Hzの正弦波周波数で10kHzのSPWMを生成しました。 さらに、高電圧のDC電源がないため、DCバスに最大... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちは、IDP2303A PFC は問題ありませんが、380V に達する可能性がありますが、LLC 出力 12V は安定していません。添付の問題波形と Sch. を参照してください。理由の分析を手伝ってください。ありがとうございます。    smartconx_target@Q!w2e3r4t5... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
1ED3122MC12Hがプラス極に直列に接続されたNMOSを単極駆動する場合、駆動側から給電されるVEEをNMOSのソースに接続する必要がありますよね。しかし、高レベルまで走行すると、下図のように VEE ラインが断線してしまい、どこに問題があるのか分かりません。 smartconx_target... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちは!REF-DAB11KIZSICSYS(EV充電およびESSアプリケーション用の11kW SiC双方向DC/DCコンバータボード)に関連する2つの質問があります。 この評価用ボードで CAN 通信プロトコルを使用できますか? GUIアプリケーションを使わずに設定できるようにしたいと思いま... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
IMW120R060M1Hを400V-200V双方向昇降圧回路のスイッチとして使用し、ユニポーラ電源構成の1ED3120MC12Hを使用してIMW120R060M1Hを駆動したいのですが、PWMの周波数は200kHzですが、これは正しいですか? それが正しければ、注意が必要なことはありますか?sma... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
TLE92464
solved msg Solved
TLE92464がリセットされると、FAULTNピンはハイレベルを出力しますが、約2ミリ秒後にローレベルに変化します。 なぜこの問題が発生するのですか? これはCコードです: RESN_HIGH();EN_HIGH();vTaskDelay(2); RESN_LOW();vTaskDelay(1);... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
EVAL_100W_DRIVE_CFD2を 3 相 BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01に接続する次の回路があります。MOSFET 用の 20kHz PWM 信号を生成していますが、MOSFET を転流するために使用すべき正しいパルス幅がわかりません。 WM_MOTOR_CONTROL_... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
Imbf170r650m1 MOSFETではセンスピンIDが使用されていないので接続方法を教えてください。 ソースまたはゲートに接続できますか、それとも開いたままにできますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/MOSFE... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
インフィニオン コミュニティの皆様、こんにちは。 上記の MOSFET を使用して、PCB ボード上で過渡 CFD シミュレーションを実行する準備をしています。ネットワーク モデルのアプローチを使用して計算量を削減したいと考えています。 Icepak で CAN ネットワーク モデルの詳細モデル (... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちは、インフィニオンチームの皆様 なんと元気です! PPTecco の Carol Pong です。当社は回路保護コンポーネントを販売しており、お客様による他のコンポーネントの調達もお手伝いしています。 コンポーネント。   当社のお客様の 1 人が、以前に Infineon ブランドの Mo... Show More