Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOSFET (Si/SiC) 论坛讨论

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
[问题] 您能否解释一下TLS820F3EL V50数据表中没有“输出欠压复位裕量”部分的原因,尽管它包含在 TLS820F0EL V50的数据表中?此外,这两种产品之间的温度曲线是否有任何变化?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Man... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
嗨,社区!希望你们都过得很好!我想弄清楚这个组件的型号!它用于步进电机驱动器,需要更换!有人可以帮助我识别我 CAN 订购此设备部件号吗?任何信息或订购链接都将有所帮助! 谢谢和问候   Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
大家好,我在 MOSFET 部分遇到了一个问题。 我的输入电源是 12 伏,但输出只有 10 伏。 即使在空载条件下,源极和漏极之间也会有约 2V 的电压下降。 我使用的是栅极电压为 12V 的 IAUA250N04S6N006 MOSFET。 我不知道为什么在空载情况下会出现电压下降。 我将示意图... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
附件是 IRF7904TRPBF 的成分数据,但其中有 3 个 BOM,BOM 1 和 2 没有 7a 豁免,BOM 3 有,请指出是哪一个或告诉我 IRF7904TRPBF 的 ROHS 豁免状态,谢谢。  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MO... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
最新的汽车级sic产品m1t,vgs驱动电压为20v相较工业类或者之前m1h的汽车类产品18v有所提高,这种改变主要有什么考量?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E7%BA%A7SI... Show More
caierji
MOSFET (Si/SiC)

hi,我发现贵司有IPI90N04S4-02和IPI90N04S4-02T 两款产品,丝印也是不同,分别是4N0402和4N0402T,但是我查不到带T的规格书和参数,请问二者有什么不同,我们产品上面用的两种丝印都有的

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
在一个感应电机驱动项目(标量控制)中,我试图使用 EVAL-M5-E1B1245N-SiC 评估板驱动电机。 我使用 TMS320F28377D 处理器生成了频率为 10kHz 的 SPWM,正弦频率为 8Hz。 此外,由于我没有高压直流电源,我只能为直流母线提供最大 65 伏的直流电。 因此,我尝... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好!我有两个与 REF-DAB11KIZSICSYS(用于电动汽车充电和 ESS 应用的 11 kW SiC 双向 DC/DC 转换器板)相关的问题: CAN通信协议是否可用于该评估板? 我希望能够在不使用 GUI 应用程序的情况下对其进行配置。 相反,我希望能够在带有运行我自己软件的 Rasp... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
我想使用 IMW120R060M1H 作为 400V-200V 双向降压-升压电路的开关,并使用单极电源配置的 1ED3120MC12H 驱动 IMW120R060M1H,PWM 频率为 200kHz,这样做对吗? 如果是正确的,有什么需要注意的吗?smartconx_target@Q!w2e3r4... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
TLE92464
solved msg Solved
TLE92464 复位后,FAULTN 引脚输出高电平,但大约 2 毫秒后会变为低电平。 为什么会出现这种问题? 这是 C 代码 RESN_HIGH();EN_HIGH();vTaskDelay(2); RESN_LOW();vTaskDelay(1);RESN_HIGH();EN_HIGH();v... Show More
讨论版信息

MOSFET (Si/SiC)

Power MOSFETs已成为大多数工业和汽车应用的组成部分。英飞凌提供业界领先的解决方案,满足各式各样的需求。英飞凌创新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低压和中压Power MOSFETs在电源系统设计的关键规格方面始终满足最高的质量和性能要求,例如导通电阻和品质因数。此外,CoolMOS™超级结MOSFET为消费、工业和汽车应用提供了丰富的选择,如照明、电视、音频、服务器/通信、太阳能、电动汽车充电、DC-DC转换器、车载充电器等。在本论坛中,你可以发布你对英飞凌工业级和汽车级Si/SiC MOSFET的问题、评论和反馈。