Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOSFET (Si/SiC) 论坛讨论

Jay1
MOSFET (Si/SiC)
Hi Infineon friends, 您好! 請問OptiMOS 5 是否有提供power cycling curve呢?(IPT015N10N5)? 如果壽命測試中提早損壞,是否有方法判定△T 對應的循環次數已經超過零件能力呢? 感謝! IPT015N10N5    Best Regards.... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
嗨,团队, 我使用的是兼容 5V 微控制器的 BSS84PH6327XTSA2 部件。 在我们的一个开发项目中,我们要将微控制器转换为 3.3V 工作电压。数据表中显示,最大 VGS 门限为 -2V。 我的微型控制器可提供高达 8mA 的电流,VOH 值为 2.9V。 请确认 MOSFET 是否可... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
数据表中列出的 Rthjc 是指顶面还是底面(排水部分)的热阻? 我想知道上下表面的热阻值(典型值/最大值)。 我考虑使用的设备是 IAUC120N06S5L032 或 IAUC60N04S6L039。 最好的问候,Tetsuosmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
IAUA250N04S6N006 图表是否已经根据温度进行了调整?左边空白处的RDS(on)似乎是每种温度的数值,对吗?   IQDH45N04LM6CG 表格略有不同,将左边距标识为RDS(on)(标准化为25C) ,是否需要将图表左侧的相应值乘以RDS(on)、Max,才能在相应的温度下得到的... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
FBSOA 测试
solved msg Solved
如何测试 FBSOA。 如何设置 DUT 工作点(VDS、ID)。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/td-p/731284 Show More
ZY_Hust
MOSFET (Si/SiC)
我使用 IMBF170R650M1 搭建了一台对称半桥拓扑的高压小功率DCDC样机。由于Id极小(仅30mA),在计算 IMBF170R650M1 的损耗时,只计入了Coss充放电引起的容性开通损耗。但是实验中发现,实际损耗值远大于根据数据手册得到的计算值。 请指导我计算实验工况下(100kHz,直... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
我正在设计一个带有ICE5ASAG 固定频率控制器的非隔离反激式转换器。在电路图中,FB 引脚连接到RC 网络。我无法理解如何确定这些组件的值。工程报告中提供了这些步骤,也没有在资料表中说明。我将非常感谢在这方面的任何帮助。 我在帖子中包含了电路图的图片。   smartconx_target@Q!... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好,正在寻找IPZA60R037P7的PLCES模拟档。请支持。 谢谢,smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IPZA60R037P7-PLECS/td-p/619159 Show More
abel_yang
MOSFET (Si/SiC)
Hi,    我们使用1ED3461MU12M 驱动MOSFET IMYH200R075时遇到钳位问题。具体如下: 电路如下图:CH3(上管)和 CH4(下管)同时导通,CH2为另一组桥的下管此时不导通。通过CH3上管导通时在对应的节点产生的dv/dt 验证对于下管CH2(关闭)的Vgs信号的影响。... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
MOS管的Vgd参数规格书没有标识如来,是否可以通过规格书(Vgs/Vds/Vgs(th))或其它方式分析出其VGD--栅漏电压是多少,如IRF100B201的Vgd是多少G,D耐压是多少?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-Si... Show More
讨论版信息

MOSFET (Si/SiC)

Power MOSFETs已成为大多数工业和汽车应用的组成部分。英飞凌提供业界领先的解决方案,满足各式各样的需求。英飞凌创新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低压和中压Power MOSFETs在电源系统设计的关键规格方面始终满足最高的质量和性能要求,例如导通电阻和品质因数。此外,CoolMOS™超级结MOSFET为消费、工业和汽车应用提供了丰富的选择,如照明、电视、音频、服务器/通信、太阳能、电动汽车充电、DC-DC转换器、车载充电器等。在本论坛中,你可以发布你对英飞凌工业级和汽车级Si/SiC MOSFET的问题、评论和反馈。