Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOSFET (Si/SiC) 论坛讨论

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
嗨,团队,   我想使用IPT60R028G7 MOSFET的PLECS模型。在产品页面上, 我只能找到一个 Spice 模型。你们能为我提供这个产品的PLECS型号吗?  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IPT60R... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
如上图,是做电压打击穿着MOS管后观察芯片损坏伤害形态的实战体验。根据实验者员工的描述,GS短路接接,DSSLADIRECTFLOW 电源加电压,先是快速加到 40V,然后频率为 0.1V 往上加到 59V,直至器件攻击。0.5A电流是以后通过的,是防压穿着器件的。 *器件温度为 25℃,250微... Show More
zbf106223512
MOSFET (Si/SiC)

Dear, 请帮忙看一下IPW65R050CFD7A 的内置Rg在出厂测试时是否会测,数值的偏差大概在多少,具体测试方法能否分享下客户想复测。

ZhangINF
MOSFET (Si/SiC)
SiC MOSFET
solved msg Solved

请问是否有产品 #IMYH200R012M1H 可用的驱动芯片

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
产品新选用了贵司的 sic-MOSFETMUBLOCKE,型号为 FF2MR12KM1 和 FF6MR12KM1,产品温升试中,需要检测器件外壳温度,请提供器件内部芯片的局部示意图,以便于位置测试温热敏电阻探头,谢谢! # SiC-MOSFET FF2MR12KM1smartconx_target@... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
IAUTN06S5N008数据表第6页有安全操作区表,但没有直流驱动时的曲线描述。 您能提供一下直流驱动的曲线吗?客户需要它来与其他公司进行比较。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IAUTN06S5N008%E3%81%... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
该文档有一张图表(图 9 PBTI 在 200°C 时使用+25 V 的应力偏差的时间演变),但是当温度低于 100°C 时也会发生这种情况吗? 请提供温度相关特性的图表(如果有)。 此外,栅极阈值电压和导通电阻随 EVAL_NLM0011_DC_RE BTI的变化有多大?   https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Reliability_of_SiC_power_semiconductors-Whitepaper-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d46272e49d2a01735723745d3f14& da=t... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好 我一直在评估 3.3kW 相移全桥 EVAL_NLM0011_DC_RE-EVAL_NLM0011_DC_RE Eval TDA5235_868_5_BOARD。为了在升压模式下运行,我使用双向 EVAL_NLM0011_DC_RE POWER_DRILL2GO 电源,它可以用作高压侧 400... Show More
sang2
MOSFET (Si/SiC)
TLD2314EL
solved msg Solved
你好,我有一下几个问题需要你们解惑,谢谢! 1.诊断使能DEN不使用时悬空还是接地 2.IN_SET与OUT的关系是一一对应的关系吗 3.VS脚与OUT脚接入4.7nF的作用 4.ST作为诊断输出时,使用多个设备的相同照明功能ST是否可连接在一起 Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)

我想知道BTF3035EJ的烘烤条件

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/baking-condition/td-p/665151

讨论版信息

MOSFET (Si/SiC)

Power MOSFETs已成为大多数工业和汽车应用的组成部分。英飞凌提供业界领先的解决方案,满足各式各样的需求。英飞凌创新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低压和中压Power MOSFETs在电源系统设计的关键规格方面始终满足最高的质量和性能要求,例如导通电阻和品质因数。此外,CoolMOS™超级结MOSFET为消费、工业和汽车应用提供了丰富的选择,如照明、电视、音频、服务器/通信、太阳能、电动汽车充电、DC-DC转换器、车载充电器等。在本论坛中,你可以发布你对英飞凌工业级和汽车级Si/SiC MOSFET的问题、评论和反馈。