Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOSFET (Si/SiC) 论坛讨论

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好 Team, 我们计划使用大电流 MOSFET。 我需要对英飞凌 MOSFET(IRFS3107TRL7PP)进行一些说明 请检查并通知我。 下面附有数据表图片。   谢谢, 普雷玛    smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-S... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
您好,,我想问一下在组件的情况下,2x 三角形的含义是什么?我正在添加物品的照片。谢谢smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/JANTXV2N7237-Case-Markings/td-p/701491 Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
嗨,团队,请协助我们解决以下问题。对于下表中提及的英飞凌组件零件系列和所需数据: Sr 不是。 英飞凌组件 必填数据 1 BCX71KE6327HTSA1 热阻接线盒 (Rjc °C/W) 和 (Rjb °C/W) 2 BCX70KE6327HTSA1 热阻接线盒 (Rjc °C/W)... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
碳化硅MOSFET FF11MR12W1M1_B11,可以 B11 FF11MR12W1M1_承受 400us 和 5000A 的正弦脉冲电流?如何评估其脉冲电流性能smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FF11MR12W1... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好, 在我们的应用中,我们使用的是 PG-HSOF-8-1 外壳中的 MOSFET。 我们目前正在尝试优化该产品的焊接工艺。 制造商是否有关于无效的建议,不应超过多少百分比值? 非常感谢smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好,是否有 PG-TSDSON-8-25 软件包的 .STEP 文件? 我想将它用于 BSZ063N04LS6。谢谢你    smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/PG-TSDSON-8-25-STEP-File/td-p... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
大家好,对于零件系列CY15B004Q-SXE* ,在工作范围内,环境温度范围是定义的,我们可以将其用作推荐工作温度范围。 在热数据下,存在结壳热阻和结环境热阻,我们还需要结COOLDIM_PRG_BOARD 热阻的值。 正在寻找你最快的回复。  smartconx_target@Q!w2e3r4t... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
嗨, 有 800V 60A N-MOSFET 吗? 到目前为止,对于800V,最高的是SPW55N80C3 ,Id=54.9A,是否有更新的产品计划? SPW55N80C3 Vds= 800 V Rds, on= 85 mΩ Id= 54.9 Asmartconx_target@Q!w2e3r4t5... Show More
111wfwef
MOSFET (Si/SiC)

想请问Optimos6后续会出双面散热的封装吗?100~200V的管子

如果会出大概在什么时间回上架呢?

另外,想问下Optimos6的管子200V的LTspice模型可以提供么?

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好 我们正在尝试在每个通道上以 1A 负载运行TLE7230R IC 的所有 8 个通道。 然而,IC 在 7A 负载和关断时限制其电流,同时关闭另一个 TLE7230R IC。 如果 IC 过载,它应该自行关闭,仅说明它关闭所有外围TLE7230R IC 的原因。 请提供此问题的解决方案。 谢... Show More
讨论版信息

MOSFET (Si/SiC)

Power MOSFETs已成为大多数工业和汽车应用的组成部分。英飞凌提供业界领先的解决方案,满足各式各样的需求。英飞凌创新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低压和中压Power MOSFETs在电源系统设计的关键规格方面始终满足最高的质量和性能要求,例如导通电阻和品质因数。此外,CoolMOS™超级结MOSFET为消费、工业和汽车应用提供了丰富的选择,如照明、电视、音频、服务器/通信、太阳能、电动汽车充电、DC-DC转换器、车载充电器等。在本论坛中,你可以发布你对英飞凌工业级和汽车级Si/SiC MOSFET的问题、评论和反馈。