Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOSFET (Si/SiC) 论坛讨论

yanxia
MOSFET (Si/SiC)

Hi 英飞凌团队; IC, BGS13SN8E6327XTSA1 根据数据表推荐的控制信号电压范围1.35~3.6V (Vdd是3.3V电源),请帮忙确认如果控制信号的电压是5V的话,在应用时有没有可靠性风险?谢谢~

MZh
MOSFET (Si/SiC)

请问英飞凌的官网可以下载到对应产品的萨内模型吗?想利用SiC hpd的三维模型进行一些仿真工作。

感谢!

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
我想到的是一种结构,在这种结构中,金属片从顶部通过散热膏进行散热。 这些用例有什么问题吗? 我计划使用的场效应管是 IAUC120N6S5L032(OptiMOS-5)。 最好的问候,Tetsuosmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-S... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
TLE9243QK_BASE_BOARD “使用数据手册参数计算MOSFET POWER_DRILL2GO 损耗”应用笔记中,三相交流电 WM_MOTOR_CONTROL_01 EVAL_100W_DRIVE_CFD2 的传导损耗MOSFET包含等于Io^2*(1/8+马*cos(phi)/3*pi... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
Mppt
solved msg Solved
你好,我有一台设备,正在使用 10 个 irfp4768,但缩写不同,请问谁能帮帮我,因为我在网上找不到任何信息,所以我有 irfp4768/p142d/LT86、irfp4768/p124d/sf46 和 irfp4768/p141d/sf45。我可以找到 irfp4768 并购买它,但我找不到其... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
我正在寻找一种能够处理 0 至 600A 电流范围的 MOSFET,其输入电压范围为 0.4 至 1.4 伏。 您能否建议使用导通电阻 (Rds) 很低的 MOSFET 或并联配置来实现该方案。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
射频 MOSFET
solved msg Solved
嗨, 请问我们是否有如下类似的射频 MOSFET? RFM01U7PF(RFM01U7P (semicon-storage.com))RFM03U3PF(RFM03U3P_E_20150902 (semicon-storage.com))smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
你好, IPB64N25S3-20 不明确。 数据表状态封装为 D2PAK,引脚 1 为栅极,引脚 2 为漏极,引脚 3 为源极。 包装上没有说明哪个引脚在哪里。 PDF Infineon-PG-TO263-3-2_FPD_PDF-Footprint-v04_00-EN.pdf 仅显示引脚 1 的位... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
嗨, 我正在为一项医疗应用开发 500W PFC。 使用 ICE2PCS05G 的 PFC 工作良好,但当直接由 240V 主电源供电时,已经发生过几次保险丝熔断和 MOSFET 熔断的情况,英飞凌型号 IPA65R065C7。 使用 120V 或电子交流电源供电时不会出现这种问题,因此我认为是浪涌... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
亲爱的大家, 我正在使用 ICE2HS01G EVAL_BDPS_DRIVER IC 开发半桥 LLC 转换器。 我的基准电压和电流分别为 56V 和 20A。 但当电流达到 18A 时,脉冲停止了。 我在次级侧安装了二极管,因此 SHG 和 SLG 引脚被禁用。 此外,我还检查了ENA 引脚,尽管... Show More
讨论版信息

MOSFET (Si/SiC)

Power MOSFETs已成为大多数工业和汽车应用的组成部分。英飞凌提供业界领先的解决方案,满足各式各样的需求。英飞凌创新的OptiMOS™、CoolMOS™和StrongIRFET™低压和中压Power MOSFETs在电源系统设计的关键规格方面始终满足最高的质量和性能要求,例如导通电阻和品质因数。此外,CoolMOS™超级结MOSFET为消费、工业和汽车应用提供了丰富的选择,如照明、电视、音频、服务器/通信、太阳能、电动汽车充电、DC-DC转换器、车载充电器等。在本论坛中,你可以发布你对英飞凌工业级和汽车级Si/SiC MOSFET的问题、评论和反馈。