Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

TOLT評価ボードに搭載されている温度センサ:MCP9700AT-E/TTについてご質問がございます。

特に基板放熱はされていないと思いますが、温度検出精度については問題ないでしょうか?

MCP9700AT-E/TTのデータシートには-40~150°Cとの記載があるので、その範囲内であれば悪化はしないという認識です。

また、TOLT評価ボードユーザーマニュアルp.29 "4.2.3 Thermal measurements"を見る限り、

温度センサに影響を与えるほどの発熱は起こらない認識ですが、念のためご確認いただけますと幸いです。

 

MCP9700AT-E/TTデータシート

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20001942g.pdf

TOLT評価ボードユーザーマニュアル

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Evaluation_board_EVAL_TOLT_DC48V_3KW-UserManual-v03_00-EN.pdf...

 

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@JiKo_85813 様、

弊社Communityをご利用いただきありがとうございます。

ボード上に配置されております温度センサは、FETの温度推定のためではなく"PCBボード"の設定最高温度の超過検出のためにございます。これは当該評価ボードに使用されておりますFR-4の最大定格温度を130℃と設定しているためです *1。
配置場所がやや端によっておりますが、概ね役割を果たせる検出精度は確保できていると想定しております。また、必要に応じてOTPスレショルドを変更することも可能です 。

また、最大電力(3000W)駆動の際にはヒートシンク温度を120℃以下で運用いただくよう適切に送風いただくことを推奨しております *2。

*1 : 2 ハードウェア解説
FR4 PCBの最大温度定格は130°Cであるため、TOLT MOSFETの上部にアルミニウムヒートシンクが取り付けられており、負荷により多くの電力を供給します。

*2 : 1.2 基板パラメータと技術データ
維持するために適用される十分な冷却
ヒートシンク温度が120°C未満

EVAL_TOLT_DC48V_3KW V 3.0のユーザーマニュアルを参照してください

何卒、よろしくお願いいたします。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@JiKo_85813 様、

弊社Communityをご利用いただきありがとうございます。

ボード上に配置されております温度センサは、FETの温度推定のためではなく"PCBボード"の設定最高温度の超過検出のためにございます。これは当該評価ボードに使用されておりますFR-4の最大定格温度を130℃と設定しているためです *1。
配置場所がやや端によっておりますが、概ね役割を果たせる検出精度は確保できていると想定しております。また、必要に応じてOTPスレショルドを変更することも可能です 。

また、最大電力(3000W)駆動の際にはヒートシンク温度を120℃以下で運用いただくよう適切に送風いただくことを推奨しております *2。

*1 : 2 ハードウェア解説
FR4 PCBの最大温度定格は130°Cであるため、TOLT MOSFETの上部にアルミニウムヒートシンクが取り付けられており、負荷により多くの電力を供給します。

*2 : 1.2 基板パラメータと技術データ
維持するために適用される十分な冷却
ヒートシンク温度が120°C未満

EVAL_TOLT_DC48V_3KW V 3.0のユーザーマニュアルを参照してください

何卒、よろしくお願いいたします。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ご回答いただきありがとうございます。

内容承知いたしました。

0 件の賞賛