SOA 问题
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
我对于 MOSFET 数据表中提供的 SOA 曲线有一个一般性的疑问。

我有几个 48V 的消费者(直流风扇、DCDC 转换器),我想用 MOSFET 而不是继电器来切换,就像现在在我们的应用程序中一样。Vds 通常会在 42-58V 之间。 如果我看一下例如 IAUA250N08S5N018 的SOA 

AH80_0-1694523783469.png

我只能在 2A 四处开车吗 @50Vds? DS 还说 35A 连续这让我感到困惑。

我的最坏情况值是 16A @56V, CAN IAUA250N08S5N018处理这个?

谢谢。

安迪

0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

感谢您在英飞凌社区上发帖。

线性操作或切换过渡期间将考虑 SOA。

在这种情况下,您 CAN 考虑Id连续,在连续运行期间Vds压降约为60mV,一旦打开,Vbus电压将不会完全施加在开关上。

如果 最大Vds 58V和Id -35A , CAN 继续使用此开关。

问候

Vignesh

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感谢您的请求。

SOA 是安全工作区曲线,位于线条的左下方;它是安全范围。 对于 ID 设置,它来自 Vg 控件。 它是:

idLimit= (Vg-Vth) *S

就你的情况而言:

将 idlimit=30a 设置为 vg=idLimit/s+vth=30a/200+3v=3.15V

设置 idlimit=100A,而不是 Vg=100a/200+3V=3.5V

所以我们 CAN 明白了,FET的短时间有多长是可以的,以及环路可以满足什么负载上限是正确的:

idlimit*ton= CU >

因此,就你的情况而言,你需要4张照片:

_0-1694678147107.png

_1-1694678170935.png

_2-1694678193139.png

_3-1694678243326.png

 

 

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

你能更新一下应用的 VG 吗?

线性运行期间需要考虑 SOA,你是在线性模式下控制电机吗?

你能否详细说明负载上限,如果你有任何原理图,请上传。

有关信息,请参阅以下链接

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_Linear_Mode_Operation_Safe_Operation_Diagram_...

 

我以为这不是线性运算,因为你要更换 Relay。

对于正常操作,您无需考虑 SOA。

如果你考虑一下功耗曲线图就足够了。

如果您计划在电池用作电源的情况下进行短路保护, CAN 参考以下链接

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-WP-Safe__Reliable_MOSFET_operation_in_bidirectional_protectio...

 

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感谢您的应用笔记。

我正在 PWM 模式下控制风扇,大约在 PWM 模式下。 1kHz。 这已经被认为是线性模式了吗?

我无法控制 Vgs,因为我使用的是 2ED4820-EM 栅极驱动器。 我想通过 PWM 控制风扇速度。

当我第一次尝试通过 MOSFETS 切换风扇时,我有一个 30V/11A 的电源,我只想打开它,没有 PWM。

电流受到电源的限制,因此在风扇运行之前,MOSFET很可能在SOA外运行约100ms。

附上你 CAN 找到原理图。

非常感谢

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

不,它不被视为线性模式,因为你无法控制 Vg。

你能解释一下 100 毫秒是怎么来的吗? 您是否只在 100 毫秒内使用 PWM?

我认为这种情况下不存在任何 SOA 违规行为。

问候

Vignesh

 

 

 

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

100 毫秒是我仅通过电源 31V/11A 为风扇供电时用安培钳捕获的值,此时没有 PWM 只是为了看到启动风扇时的浪涌电流

由于电源的电流限制,电流 (11A) 在降至大约 1A 之前会持续大约 100 毫秒。

附上风扇启动时的测量结果,当直接连接到该电源时,不涉及MOSFET。

谢谢,最诚挚的问候。

安迪

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

所选 Rg 的开关将在 6us 内完全打开。

除非浪涌电流远高于 Id 连续电流,否则无需担心 6us 内的 SOA。

所选 MOSFET 的 Id 连续为 250A @ tc,25deg C

在 6us 之后,

vigneshkumar_0-1696594304048.png

以上电流限制是针对 TC 25 deg C 给出的

问候

Vignesh

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

谢谢你的解释。

最诚挚的问候。

安迪

0 点赞