IRSM808-204MH

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはチーム、

現在、IRSM808-204MHのMOSFETでハーフブリッジ回路を使用していますが、これについては説明が必要です。

1.リファレンス回路を手伝ってください。

2. HINとLINのロジック入力とは何ですか?

条件を与えるべきHINとLINの入力の下。

abhishek1910_0-1693485518014.png

abhishek1910_1-1693485554767.png

4.詳細な回路図を手伝ってくれる CAN 。

5. 設計支援へのアプローチは?

 

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @abhishek1910

1.回路にはDGNDとHV_GNDがあり、2つは一緒に接続されていますので、確認してください。

2. 55オームR409 / 410 CAN HIN / LIN電圧に影響を与えないと思いますので、故障したコンポーネントがないか確認してください。 または、R409 / 410(切断IRSM808)を削除してから、元の信号が正しい CAN 確認できます。

3. HIN/LIN信号が期待通りではないため、もちろん出力が正しくありません。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @abhishek1910

1.標準的なアプリケーション回路は 、データシートの6ページに記載されています。

2. LINとHINは、あなたが提供したようにPWM信号、第1波形でなければなりません。

3.他の設計上の問題がある場合は、コミュニティでも質問 CAN 。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

返信ありがとうございます。

1.回路に1番目のパルスを与えましたが、出力が得られませんが、設計に問題があります。

添付の回路図に目を通し、変更がある場合は提案してください。

2. HINとLINの前に55Ωの抵抗を配置しましたが、PWMパルスを与えると、そのレベルは3.3Vから500mVに減少します。

3.出力は観察されていません。

abhishek1910_0-1693543086672.png

 

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @abhishek1910

1.回路にはDGNDとHV_GNDがあり、2つは一緒に接続されていますので、確認してください。

2. 55オームR409 / 410 CAN HIN / LIN電圧に影響を与えないと思いますので、故障したコンポーネントがないか確認してください。 または、R409 / 410(切断IRSM808)を削除してから、元の信号が正しい CAN 確認できます。

3. HIN/LIN信号が期待通りではないため、もちろん出力が正しくありません。

0 件の賞賛