我们在 25A 应用程序中使用 IR3887 ,该应用程序需要 12v 输入和大约 7-8V 输出。 数据表显示输出极限为 6v,但注释部分显示 v out 受占空比和 fet 的最短关闭时间的限制。

根据数据手册中的第 12.13 节,在 600k 开关频率下,我们在 8v 的 Toff 时间的最大规格范围内。

考虑到这一点,在 > 6v Vout 下运行它有什么我们错过的问题吗?

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @electronuts

感谢您为英飞凌社区做出的贡献。

数据表 中指定的最长最短关闭时间为 360ns。

对于 Pvin=12V、Vout=8V、fsw=600kHz,典型占空比变化 (K) 为 1.25。

根据 数据表 12.13 中给出的以下方程式计算。

Nishanth_0-1691735070953.png

获得的最短关机时间为 444 纳秒,高于 360 纳秒。

即使获得的最短关闭时间大于指定的最大最小关闭时间。 由于以下限制,不建议在该输出电压下运行:

  • 当关闭时间接近最短关闭时间时,OCP 限制可能会降低。
  • 随着输出电压的增加,电流承载能力随温度而降低。 请参阅第 9 节第 9 页编号。 数据表的 19 个。

问候,

Nishanth

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感谢您的详细回复! 看来我们仍将处于温度降额的规格范围内,因为我们不会在 40C 以上的环境温度下运行,而且这个 IC 上会有充足的气流(为了确保 Tc 保持在 60-70 摄氏度以下,我们还可能添加一个散热器)

正常工作条件也将是 7v Vout,所以只要引脚上没有硬电压限制,除了 Toff 时间之外超过 6v,并且我们 CAN 保持温度控制,我们应该没问题吗?

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @electronuts

与占空比较低的 OCP 阈值相比,随着占空比增加到 0.5 以上,OCP 阈值将低得多。
因此,在 IC 运行期间可能会发生 OCP 事件。
因此,不建议将该器件用于 7V 输出。
 
问候,
Nishanth
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我在数据手册中看不到任何关于 OCP 阈值与占空比的内容。 看起来 OCP 是通过 fet 的 rdson 在内部测量的,应该根据占空比进行补偿。

我们应用程序上的 OCP 设置为 39A,最大工作电流为 23-4A,需要的阈值比 OCP 跳闸的阈值低 1.5 倍以上。

0 点赞