Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我們在 25A 應用程序中使用 IR3887 ,該應用程序需要 12v 輸入和〜 7-8V 輸出。 資料表顯示 6v 輸出限制,但附註部分顯示 v out 受工作週期和 FET 最短關機時間的限制。

根據 600k 切換頻率的數據表中的 12.13 節,我們在 8v 的 TIFF 時間的最大規格範圍內。

考慮到這在我們錯過的 > 6v Vout 上運行此問題是否有任何問題?

4 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @electronuts

感謝您對英飛凌社區的貢獻。

資料表 中指定的最大關閉時間上限為 360ns。

對於普文 = 12V,福特 = 8 伏,FSW = 600 千赫和 1.25 的典型工作變化(K)。

數據表 12.13 給出的下面的等式計算。

Nishanth_0-1691735070953.png

獲得的最短關閉時間為 444ns,其高於 360 納秒。

即使獲得的最小關閉時間大於指定的最小關閉時間上限。 由於以下限制,不建議在該輸出電壓下操作:

  • 當關閉時間接近最短關閉時間時,OCP 限制可能會降級。
  • 隨著輸出電壓的增加,電流承載能力會隨溫度而降低。 請參閱第 9 節頁面 資料表的 19。

問候,

尼尚特

 

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感謝您的詳細回复! 看起來我們仍然會在溫度降額的規格內,因為我們不會在 40C 環境溫度以上運行,並且會有足夠的氣流通過這個 IC(我們可能會添加一個散熱器,以確保 Tc 保持在 60-70c 以下)

正常工作條件下的 Vout 也將為 7v,因此,除了 Toff 時間之外,只要引腳上沒有超過 6v 的硬電壓限制,並且我們 CAN 控制溫度,我們應該沒問題嗎?

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @electronuts

與負荷較低的 OCP 閾值相比,工作週期增加到 0.5 以上,OCP 閾值將會低得多。
由於這種 OCP 事件可能會在 IC 的運行期間發生。
因此,不建議將零件用於 7V 輸出。
 
問候,
尼尚特
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我在數據表中看不到有關 OCP 閾值與工作週期的任何內容。 似乎 OCP 是通過 rdson 進行內部測量的,應該對工作週期進行補償。

我們的應用程序上的 OCP 設置為 39A,最大為 23-4A 的操作,需要比 OCP 設置的閾值低 1.5 倍以上。

0