Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

これらのMOSFETの10個を並列接続して、5000〜6000アンペア@ 1mSパルス1〜10秒の50%デューティサイクルを取得できるかどうか疑問に思っています

切り替え。IPT008N06NM5LF

以前と同様に、別のMOSFETでうまくいくかどうか尋ねましたが、定格は700アンペア@1mSで、リニアMOSFETではありませんでした

IPF015N10N05

空芯誘導性負荷を適切に切り替えるには、MOSFETを探して対処する必要がありますか/空芯負荷は、16インチの直径に10回も巻き付けられた#6AWGワイヤです。 インダクタンスはまだ測定していませんが、測定します。

できるだけ早く返信してくださいありがとう、

スティーブン

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IPT008N06NM5LF/td-p/692010

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@rockcrystal

非常に多くのMOSFETを並列化すると、電流分担の問題が発生する可能性があるため、レイアウトには注意してください。 また、参考までに、このトピックに関する アプリケーションノート があります。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IPT008N06NM5LF/m-p/695972

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

IRF100P218 も TO-247-3 パッケージに入っているので、同じことをしようと考えていました。 非SMD

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IPT008N06NM5LF/m-p/692011

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@rockcrystal

非常に多くのMOSFETを並列化すると、電流分担の問題が発生する可能性があるため、レイアウトには注意してください。 また、参考までに、このトピックに関する アプリケーションノート があります。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IPT008N06NM5LF/m-p/695972

0 件の賞賛