Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、最近FF6MR12KM1Hのデータシートを勉強していますが、IDN(実装ドレイン電流)とIDDC(連続 EVAL_NLM0011_DC_RE ドレイン電流)がよくわかりませんが、違いは何ですか? 通常、私達はIDDCのforcusだけおよびRdsonか切換えテスト流れに対応します。 しかし、データシートでは、IDNからすべてのテスト現在の状態を見ました。 私は私の質問のための答えを望む。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IDN-Implemented-drain-current-and-IDDC-Continuous-DC-drain-current/td-p/668015

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはサム、

IDNはデバイスの定格電流を指し、IDDCは理想的なテスト条件で TLE9243QK_BASE_BOARD 理論値です(Tcが常に定数値であることを保証します)。参考までに計算式は次のとおりです。

tvj-tc=ploss*rthjc, ploss=IDDC² *rdson(id,tvj)

よろしくお願いいたします

レイチェル

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IDN-Implemented-drain-current-and-IDDC-Continuous-DC-drain-current/m-p/668080

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはサム、

IDNはデバイスの定格電流を指し、IDDCは理想的なテスト条件で TLE9243QK_BASE_BOARD 理論値です(Tcが常に定数値であることを保証します)。参考までに計算式は次のとおりです。

tvj-tc=ploss*rthjc, ploss=IDDC² *rdson(id,tvj)

よろしくお願いいたします

レイチェル

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IDN-Implemented-drain-current-and-IDDC-Continuous-DC-drain-current/m-p/668080

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

どうもありがとうございます!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IDN-Implemented-drain-current-and-IDDC-Continuous-DC-drain-current/m-p/668165

0 件の賞賛