Announcements

The EV market is bigger and better than ever. Join the EV Webinar to find out how you could best utiilize MOSFET for EVs.

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

MOSFET (Si/SiC) Forum Discussions

SoU_4942226
Level 4
Level 4
10 solutions authored 50 sign-ins First like given

ICE5QR4780BGのスイッチング周波数について2点ほどご教示いただけないでしょうか?

ICE5QR4780BGのデータシート

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE5QRxx80BG-DataSheet-v02_10-EN.pdf?fileId=5546d462700c0ae60...

 

参考AN

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Quasi-resonant_and_fixed-frequency_flyback_comparison-Applica...

 

●ご相談

①ICE5QR4780BGの動作周波数に関してmin/maxはございますでしょうか?

 お客様の負荷などにもより変動すると思いますが定義できるのであればご教示いただきたいです。

 上記ANのP.6にQRの周波数曲線の例が載っております。

 こちらのデータを参考としてお客様に回答するのが良いでしょうか?

 

②ICE5QR4780BGのVacとPoによるスイッチング周波数を計算する式か関係グラフはございますでしょうか?

 

以上です、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

 

 

0 Likes
3 Replies
TakashiO
Moderator
Moderator
Moderator
100 sign-ins 50 replies posted 25 solutions authored

@SoU_4942226 様、

弊社Communityにご投稿いただきありがとうございます。

上記確認いたしますので、少々お時間いただけますでしょうか。

何卒、よろしくお願いいたします。

0 Likes
TakashiO
Moderator
Moderator
Moderator
100 sign-ins 50 replies posted 25 solutions authored

@SoU_4942226 様、

本件、お時間いただいており申し訳ございません。

①Typ値での動作上限、下限の周波数につきましてはご提供可能です。

②グラフのご提供は可能でございます。導出式につきましては非開示となりますので、ご所望の条件にて作成させていただきます。下記の6点について条件をご指定いただけますでしょうか。
- Input voltage - Output voltage
- Output power range
- Transformer primary inductance
- Current sense resistor value
- Reflected voltage (or transformer primary/secondary turns ratio)
- Drain-to-source capacitance of Power MOSFET plus External Drain-to-source capacitor

何卒、よろしくお願いいたします。

0 Likes

いつもお世話になっております。
複数条件となってしまい大変恐縮ですが以下の内容にてご確認いただけないでしょうか?
周波数が大きく変わる条件がございましたら優先して条件を振っていただけますと幸いです。

>  - Input voltage 
100V
~ 264V
>  - Output voltage
12V
>  - Output power range
0.96W
~14.04W
>  - Transformer primary inductance
715uH
>  - Current sense resistor value
1.3
Ω
>  - Reflected voltage (or transformer primary/secondary turns ratio)
75.2V
>  - Drain-to-source capacitance of Power MOSFET 
FET
が内蔵されたICE5QR4770AZまたはICE5QR2270AZを使用する予定
ICE5QR4770AZ
:3.4pF
ICE5QR2270AZ
:10pF
>    plus External Drain-to-source capacitor
0pF(
なし)、33pFまたは68pF

以上です、恐れ入りますがご確認のほどよろしくお願いいたします。

0 Likes