Announcements

Register now for the most anticipated Asia Pacific Power Seminar 2022

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

MOSFET (Si/SiC) Forum Discussions

SoU_4942226
Level 4
First like given First like received 25 replies posted
Level 4

ICE5AR4770BZSのPtot vs Taグラフについて教えていただけないでしょうか。

 

ICE5AR4770BZSのデータシート↓

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE5ARxxxxBZS-DataSheet-v02_30-EN.pdf?fileId=5546d462602a9dc8...

 

データシートのP.26 Figure 20にてPtot vs Taグラフがあります。

このグラフについて以下の2点教えていただけないでしょうか。

SoU_4942226_0-1658834980139.png

 

①Ptot=f(Ta)とは周囲温度(Ta)でのPtotという理解であっておりますでしょうか。

 f(Ta)という表現のため念のため確認したく。

②このPtotの算出方法についてご教示いただけないでしょうか。

 通常Ptot= ΔTj / Rthja となると思います。

 このICの場合Tj定格は150℃ですがOTPのmin値が129℃のため129℃基準でΔTjを算出し、RthjaからPtotを算出になるかと思います。

例) Tj=25℃の場合

 ΔTj=129 - 25 = 104℃

 データシートよりRthja=106℃

 Ptot = 104 / 106 = 0.98 [W]

 

しかしながらPtot vs Taグラフでは約0.95℃となっております。

同様に全温度でわずかに上記計算値より低いPtot値となっておりました。

計算方法が異なりますでしょうか。

 

もしくはデバイス自体の発熱も含んでいるためPtotが上記計算より低い値となっておりますでしょうか。

 

以上です、よろしくお願いいたします。

 

 

 

0 Likes
1 Solution
Pablo_EG
Moderator
Moderator 250 sign-ins 250 replies posted 25 likes received
Moderator

SoU 様

インフィニオンコミュニティをご利用頂き有難う御座います。

下記はICE5AR4770BZSのFig20の赤い丸で表している数値になります:

 

Pablo_EG_0-1658900697300.png

1) 25C , 0.94C/W
2) 125C , 0C/W

グラフで最大温度は125Cに設定されているので、計算は下記の通りです:

Ptot = (125-25)/106 = 0.94C/W

SoU様の計算方法は正しいですがΔTが異なります。

宜しくお願い致します。
パブロ

View solution in original post

0 Likes
2 Replies
Pablo_EG
Moderator
Moderator 250 sign-ins 250 replies posted 25 likes received
Moderator

SoU 様

インフィニオンコミュニティをご利用頂き有難う御座います。

下記はICE5AR4770BZSのFig20の赤い丸で表している数値になります:

 

Pablo_EG_0-1658900697300.png

1) 25C , 0.94C/W
2) 125C , 0C/W

グラフで最大温度は125Cに設定されているので、計算は下記の通りです:

Ptot = (125-25)/106 = 0.94C/W

SoU様の計算方法は正しいですがΔTが異なります。

宜しくお願い致します。
パブロ

0 Likes
SoU_4942226
Level 4
First like given First like received 25 replies posted
Level 4

早々のご回答ありがとうございます。
最大温度はデータシート値ではなく125℃に設定されているとのことで承知しました。

こちらの内容で理解理解いたしました。

ありがとうございました。

0 Likes