CoolSET_なぜABMは2つ設定できるようにしているのか

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
SoU_4942226
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica (Japan)
50 questions asked 100 sign-ins 50 replies posted

CoolSET Gen.5ではABMを二つのOptionで設定可能だと認識しています。

この二つはどのように使い分けることを想定しているのでしょうか?

例)ICE5AR4770BZS

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE5ARxxxxBZS-DataSheet-v02_30-EN.pdf?fileId=5546d462602a9dc8...

 

SoU_4942226_0-1684802899682.png

SoU_4942226_1-1684803078059.png

 

以上です、よろしくお願いいたします。

0 件の賞賛
1 解決策

@SoU_4942226 様、

はい。ご認識の通りです。FB電圧は負荷が大きい場合に上がり、小さい場合に下がりますので、Option2はOption3に比べ軽負荷条件でABMに移行いたします。
ご指摘いただきありがとうございます。回答について下記の通り訂正させてください。

[誤]
Table3に記載されております通り、ABMへのエントリー条件の変更が可能です。Option1はABMへの移行せず、Option3はOption2に比べ軽負荷条件でABMに移行いたします。

[正] 

Table3に記載されております通り、ABMへのエントリー条件の変更が可能です。Option1はABMへの移行せず、Option2はOption3に比べ軽負荷条件でABMに移行いたします。

何卒、宜しくお願い致します。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
8 返答(返信)
喜马拉雅之雪
Employee

For the work function, it is improves VFB. And the VFB is from Error AMP output current (IERR)* FB pin resistance vale.

VFBmax=IERRmax*RFB

So connect different RFB, you can remove some work function.

This is Error AMP performance with the your reference:

_0-1684811883283.png

 

0 件の賞賛
Takashi_O
Moderator
Moderator
Moderator
10 likes received 250 sign-ins 250 replies posted

@SoU_4942226 様、

弊社Communityフォーラムをご利用いただきありがとうございます。

ABMは軽負荷時の待機電力削減を目的として搭載されている機能になります。
Table3に記載されております通り、ABMへのエントリー条件の変更が可能です。Option1はABMへの移行せず、Option3はOption2に比べ軽負荷条件でABMに移行いたします。

何卒、よろしくお願いいたします。

0 件の賞賛
SoU_4942226
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica (Japan)
50 questions asked 100 sign-ins 50 replies posted

ご回答ありがとうございます。

Option2がOption3に比べ軽負荷の条件かと思いますが認識あっておりますでしょうか?

SoU_4942226_0-1684837406240.png

 

Option2がより軽負荷でABMに入る。

お客様の仕様方法によってABMに入る負荷を小さくしたいときにOption2を選択する認識であっておりますでしょうか?

 

 

 

0 件の賞賛

@SoU_4942226 様、

はい。ご認識の通りです。FB電圧は負荷が大きい場合に上がり、小さい場合に下がりますので、Option2はOption3に比べ軽負荷条件でABMに移行いたします。
ご指摘いただきありがとうございます。回答について下記の通り訂正させてください。

[誤]
Table3に記載されております通り、ABMへのエントリー条件の変更が可能です。Option1はABMへの移行せず、Option3はOption2に比べ軽負荷条件でABMに移行いたします。

[正] 

Table3に記載されております通り、ABMへのエントリー条件の変更が可能です。Option1はABMへの移行せず、Option2はOption3に比べ軽負荷条件でABMに移行いたします。

何卒、宜しくお願い致します。

0 件の賞賛
SoU_4942226
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica (Japan)
50 questions asked 100 sign-ins 50 replies posted

ご回答いただきありがとうございます。

こちらの内容にて理解いたしましたのでお客様に回答させていただきます。

早急なご対応ありがとうございました。

 

0 件の賞賛
SoU_4942226
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica (Japan)
50 questions asked 100 sign-ins 50 replies posted

Thank you for your prompt reply.

I recognize that this error amplifier is used for non-isolated.
Does this value affect the isolated type as well?

It also says "Feedback voltage for entering ABM for high power" and "Feedback voltage for entering ABM for low power".  (Datasheet P.23)

SoU_4942226_0-1684817690522.pngSoU_4942226_1-1684817710617.png

 

I think that this High power and Low Powerg are related to the setting of ABM.
Could you tell me about High Power and Low Power defined here?
When should Low Power be set?

0 件の賞賛

VFB is rule of clamped the highest switching and VCS, for meet best EMI / max magnetic induction intensity of transformer and over VDS in over loading.

0 件の賞賛

For standard application, don't need care it.

0 件の賞賛