Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちは 私は3.3kW位相シフトフルブリッジ EVAL_NLM0011_DC_RE-EVAL_NLM0011_DC_RE Eval TDA5235_868_5_BOARDを評価してきました。昇圧モードでの動作には、HV側の400VバスとLV側の48Vバッテリーのソースおよび負荷として機能できる双方向 EVAL_NLM0011_DC_RE POWER_DRILL2GO 電源を使用しています。しかし、コンバータの動作に「Soft Start Fail」というエラーが表示されます。 どうすればこの障害を克服できますか?#3.3kWPSFB評価 COOLDIM_PRG_BOARD

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/3-3kW-PSFB-Eval-board/td-p/683265

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

入力電解コンデンサは、少なくとも1A EVAL_NLM0011_DC_RE 300Vのソースでプリチャージする必要があります。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/3-3kW-PSFB-Eval-board/m-p/683376

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

入力電解コンデンサは、少なくとも1A EVAL_NLM0011_DC_RE 300Vのソースでプリチャージする必要があります。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/3-3kW-PSFB-Eval-board/m-p/683376

0 件の賞賛