絶縁型EVAL_NLM0011_DC_RE - EVAL_NLM0011_DC_REコンバータ

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

7 KW 絶縁型双方向EVAL_NLM0011_DC_RE - EVAL_NLM0011_DC_REコンバータの設計用。

 

位相シフトフルブリッジ(PSFB)が双方向に適していないのはなぜですか?

どのトポロジが効率が向上するかを提案してください(~98.5) DAB やEVAL_1K4W_ZVS_FB_SMD -LLC のようなものですか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Isolated-DC-DC-converter/td-p/693364

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Aditya_369 

インフィニオンテクノロジーズからのご挨拶、

 

PSFBは、絶縁型昇圧コンバータの本質的な問題により、双方向アプリケーションにはあまり適していません。 一次側が整流器として動作する場合、いくつかの理由によりコンバータの性能が低下します。

  • 受動整流による高い導通損失。
  • 逆回復による高いスイッチング損失
  • 2次側のスイッチング・デバイスの大きなドレイン電圧オーバーシュート

これらの欠点により、DAB、CLLC、またはその他の完全共振トポロジなど、対称構成の他のトポロジがより好まれます。

システムの効率は、アプリケーションの条件によって異なります。 当社の IPOSIM シミュレーションプラットフォームを使用して、アプリケーションに最適なトポロジーを見つけることをお勧めします。

 

ご不明な点がございましたら、お知らせください。

 

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

よろしくお願いいたします

ヒラル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Isolated-DC-DC-converter/m-p/693984

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Aditya_369 

インフィニオンテクノロジーズからのご挨拶、

 

PSFBは、絶縁型昇圧コンバータの本質的な問題により、双方向アプリケーションにはあまり適していません。 一次側が整流器として動作する場合、いくつかの理由によりコンバータの性能が低下します。

  • 受動整流による高い導通損失。
  • 逆回復による高いスイッチング損失
  • 2次側のスイッチング・デバイスの大きなドレイン電圧オーバーシュート

これらの欠点により、DAB、CLLC、またはその他の完全共振トポロジなど、対称構成の他のトポロジがより好まれます。

システムの効率は、アプリケーションの条件によって異なります。 当社の IPOSIM シミュレーションプラットフォームを使用して、アプリケーションに最適なトポロジーを見つけることをお勧めします。

 

ご不明な点がございましたら、お知らせください。

 

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

よろしくお願いいたします

ヒラル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Isolated-DC-DC-converter/m-p/693984

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

情報をありがとう

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Isolated-DC-DC-converter/m-p/694017

0 件の賞賛