Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

T3sterでテストしたSI MOSFETの熱抵抗RthJCがデータシートの標準と異なるのはなぜですか?

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

次の同様のスレッドを参照してください。

https://community.infineon.com/t5/MOSFET-Si-SiC/Thermal-resistance-measurement/td-p/480617

 

よろしく
アビラッシュP

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
7 返答(返信)
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、私が使用したMOSFETモデルは IPP076N15N5であり、測定された熱抵抗RthJCは約0.8K / Wであり、データテーブルのTypと矛盾し、Maxを超えています。 データテーブルでは、Typは0.4K / W、Maxは0.7K / Wです。ありがとうございました!

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

インフィニオンコミュニティにご投稿いただきありがとうございます。

CAN データシートからの例と測定値の偏差率を共有してください。

 

よろしく
アビラッシュP

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

Rthjcは測定境界条件に大きく依存します。 冷却にわずかな変化があると、異なる結果が得られます。

RthJCでは、ダイパッドを強い水冷下で測定し、ダイパッドを一定の温度(通常25°C)に保つことを意味します。 T3STERがこの状態に到達できない場合、RthJCはより高く測定されます。

よろしく
アビラッシュP

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、@

ありがとうございました。 熱抵抗が1K / W未満のMOSFETの場合、RthJCを決定するために方法1(2つの熱インピーダンス曲線の分離点)が使用されますか?

高傑

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

はい、私はT3sterを使用しています

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

次の同様のスレッドを参照してください。

https://community.infineon.com/t5/MOSFET-Si-SiC/Thermal-resistance-measurement/td-p/480617

 

よろしく
アビラッシュP

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

T3sterメソッドを参照していますか?

 

よろしく
アビラッシュP

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Thermal-resistance-measurement/m-p/485103

0 件の賞賛