Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,英菲尼昂支持專家:

現在我們的電磁管控制系統使用 TLE92464ED。

在使用期間,我們發現 ICC PWM 頻率控制器註冊器中的低頻率範圍 _EN 位元無法啟用。 我們參考 ICC_CH0_EvalBoard_PWM_ 和 DITHER_2KHz.macro.csv 中的寄存器設置,並根據計算公式寫入期間寄存器,並根據計算公式寫入期間寄存器(期間 _Mant=0x1,週期 _EXP = 0x06,低頻率範圍 _EN = 0,PWM_CTRL_PARAM=0),導致 PWM 輸出頻率大致為 2kHz 如示波器屏幕截圖中所觀察到的(黃部分,1.96kHz), 這是正常的。

但是,當我們根據低頻公式寫入值 0xbe1(週期 _Mant = 0xE1,週期 _ EXP = 0x03,低 _ 頻率範圍 _ EN = 1,PWM_CTRL_PARAM= 0)時,輸出頻率也應為 2kHz。 但實際觀察結果是示波器屏幕截圖(黃部分)中所觀察到的輸出頻率約 16kHz。 低 PWM 頻率範圍位元的讀數也不是 1。 您能否告訴我們可能做錯了什麼? 啟用低 PWM 頻率範圍位元是否有任何特殊條件?

zhao1990_0-1702014633213.png

zhao1990_1-1702015029231.png

zhao1990_2-1702016689540.png

zhao1990_3-1702016794762.png

zhao1990_4-1702017076742.png

zhao1990_5-1702017311935.png

 

 

 

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Low-PWM-Frequency-Range-bit-in-TLE92464ED-cannot-be-set/td-p/655512

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好趙,

請在 ICVID.VERSION = FF 中使用 IC 版本和 ID,這是 B15 設計步驟。 此功能符合該版本中的所需功能。

問候,馬蒂

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Low-PWM-Frequency-Range-bit-in-TLE92464ED-cannot-be-set/m-p/664486

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

使用的馬可是驗證的,您有沒有機會?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Low-PWM-Frequency-Range-bit-in-TLE92464ED-cannot-be-set/m-p/656768

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

你看過我的屏幕截圖了嗎? 在 c 代碼中,當我將 ICC PWM 頻率控制器寄存器(addr 為 0x42)寫入 0x6e1 時,輸出 PWM 頻率為 2Khz,這是正常的。 但是當我將 ICC PWM 頻率控制器寄存器(addr 為 0x42)寫入 0xbe1 時,輸出 PWM 頻率大約為 16Khz,這是異常的。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Low-PWM-Frequency-Range-bit-in-TLE92464ED-cannot-be-set/m-p/656779

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好趙,

請在 ICVID.VERSION = FF 中使用 IC 版本和 ID,這是 B15 設計步驟。 此功能符合該版本中的所需功能。

問候,馬蒂

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Low-PWM-Frequency-Range-bit-in-TLE92464ED-cannot-be-set/m-p/664486

0