你好,

使用 LTspice (x64) 版本 17.1.15

我已经下载了 Optimos 资源库如下:英飞凌-Optimos_powermosfet_pspice_80v_n-Channel-SimulationModels-v03_00-en 并使用了以下库:strongirfet_80v_ltspice.lib

在模拟中添加以下部分时:IPB016N08NF2S_L1

我收到以下错误:“未定义的子电路:s5_80_f2_var”

... 我在论坛中引用了 “如何修复LTspice模型仿真中的常见错误”,它提出了以下建议:"要在LTspice中运行相同的模型,请联系技术支持团队获取文件的修改版本。"

链接:https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/How-to-fix-common-errors-in-LTspice-model-...

我已经向技术支持提交了请求,但我也想在这里发帖看看有没有人能确认我是否遗漏了什么...

提前谢谢你,

伊恩

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Undefined-Subcircuit-IPB016N08NF2S-LTSpice/td-p/643417

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

感谢您在英飞凌社区上发帖。

我希望你已经按照你分享的知识库文章中提到的步骤进行了操作。

如果模型已正确导入,则不会出现此错误。 如果问题仍然存在,请按照以下步骤导入模型,

1。将 mosfet 库文件拖放到 LTspice 中。

2。右键单击 " .SUBCKT IPB016N08NF2 " S_L1,选择 “创建符号” 选项,然后将其保存。

3。此模型是自动生成的,可以从 LTspice 的"自动生成的"文件夹中导入。

请按照上述步骤操作,如果您对任何步骤有任何疑问,请告诉我。

 

问候,
Abhilash P

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Undefined-Subcircuit-IPB016N08NF2S-LTSpice/m-p/643516

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Abhilash

感谢您的回复和建议... 这纠正了我的问题。

... 我最初使用你建议的方法 2 从 Spice 文件中生成了一个符号,但我只使用了与我所追求的特定设备(习惯之力)相关的部分。

现在的仿真速度非常慢(即使使用 L0 模型),你有什么建议吗?

预先谢谢你,

伊恩

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Undefined-Subcircuit-IPB016N08NF2S-LTSpice/m-p/643520

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

你能分享一下你的 LTspice 原理图吗? 我会试着在我这边调试它。

 

问候,
Abhilash P

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Undefined-Subcircuit-IPB016N08NF2S-LTSpice/m-p/646024

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Abhilash,

我附上了我用来测试模型的模拟。 如您所见,使用 U2 时,仿真会停止 200 毫秒。 用 Q1 替换 U2 可以使仿真在合理的时间内完成。

请告诉我是否有任何可以调整的设置。

亲切的问候,

伊恩

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Undefined-Subcircuit-IPB016N08NF2S-LTSpice/m-p/650530

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

我尝试使用 U2 (IPF014N08N08NF2S_L1) 进行模拟,仿真在合理的时间内完成了。 事实上,没花任何时间。 模拟是即时的。

下面我附上了模拟的屏幕截图,

Abhilash_P_0-1702470046794.png

 

问候,
Abhilash P

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Undefined-Subcircuit-IPB016N08NF2S-LTSpice/m-p/659028

0 点赞