十一月 24, 2022
11:38 PM
我们曾经发布的一条内容中,有客户咨询如下问题,请帮忙解答:
20年工作经验工程师总结:如何用好智能高边开关(样片申请进行中)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/315128197
如何根据IS脚ADC值计算出得VIS得到IL负载电流判断是短路,开路还是其他问题,有demo代码吗?
已解决! 转到解答。
1 解答
十一月 25, 2022
12:40 AM
您好,
BTS7002-1EPP的datasheet中第九章详细介绍了IS pin的各种状态和识别方法,还介绍了Kilis参数和温度的相关性。如果您在使用过程中碰到了具体的问题,请继续留言。
BR,
Steven
3 回复数
十一月 25, 2022
12:40 AM
您好,
BTS7002-1EPP的datasheet中第九章详细介绍了IS pin的各种状态和识别方法,还介绍了Kilis参数和温度的相关性。如果您在使用过程中碰到了具体的问题,请继续留言。
BR,
Steven
十一月 27, 2022
05:59 PM
Hi Steven,
用户根据您的解答提出了新的问题,烦请再补充一下:
你好,第9章看了,Table18有介绍,但是比如IN是高电平情况,Overcurrent、Short circuit to GND、Overtemperature三种情况下诊断输出IIS的电流都是IIS(FAULT), 那这个IIS(FAULT)具体数值怎么确定?三种情况都是一样的值,软件上怎么区分是哪种fault?
对软件来说只能检测IS引脚 推算出负载电流,再根据推算的负载电流诊断状态,并不检测Vout状态,很难区分是哪种fault.
十二月 27, 2022
10:29 PM
您好,软件上无法区分,请结合Vout和硬件电路去检查。
Thanks