公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
zhuxiaozhu
Level 1
Level 1
10 sign-ins 5 sign-ins First reply posted

各位好,最近我在做一版飞跨电容型三电平Buck电路,在做单电压闭环(飞跨电容电压平衡暂未控制)时出现了在输入达到20V以上后,输出电压开始下降的问题,已知信息如下。

1.采样选用隔离放大器+普通运放调理的电路,用稳定直流电压测试没有问题。

2.采用我的电路板,在开环状态下以不同的占空比输出相同电压(如20V输出8V,30V输出8V),高压输入下用万用表测得采样电路输出电压会更高,在电脑端观察单片机得到的采样数据同样如此。

3.更换功率板到采样板的接线为屏蔽线试图减少干扰后,问题并没有解决。

4.约30V输入下输出电压的波形

zhuxiaozhu_0-1679834257274.png

zhuxiaozhu_1-1679834284547.png

基于上述两点,我推测是由于高压下输出电压的关断尖峰导致输出电压有效值变高,因此单片机采样值变高,控制开关管占空比下降。接下来做出了如下改变:

 开关频率为50kHz。采样频率=开关频率,将采样点修改为开关周期的3/4处试图避开尖峰后,问题并没有解决。(这让我怀疑是否真是因为尖峰导致采样偏高?)

我想尝试通过增加RC snubber减小关断尖峰看看问题能否改善,但MOS封装和电路板布局并不允许。

请问各位有什么建议么?

感谢您的关注,期待您的回答!

0 点赞
0 回复数