十一月 16, 2022
12:21 AM
电机驱动电路用的MOS是IPB027N10N3,然而在使用过程中发现发热比较严重(电流12.5A 电压48V 功率600W条件下很快就发热了 ),测量U相2个光耦高低输出端波形和U相上下管MOS的G级波形,如图所示:
注:示波器的1、3号是U相光耦输出和U相上管G级
绿色线不是直接下降,而是稳定维持在48V一会时间,然后突然下降,这样导致与紫色线(U相下管G级)相交,短路,产生热量,请问:什么会导致绿色线维持48V呢?
改了程序中的死区时间,发现改变的就是这段48V维持的时间
已解决! 转到解答。
1 解答
十一月 17, 2022
11:18 PM
9 回复数
Attachments are accessible only for community members.
十一月 16, 2022
02:40 AM
十一月 16, 2022
11:17 PM
您好,
关于那一段平台属于米勒平台,是由于米勒电容也就是Cgd的放电速度慢导致的。正常的mosfet驱动过程都会有那一段平台,但是由于外部电路设计,可能会使得gate和drain之间的寄生电容比较高,可能会导致mosfet的栅极存在一段时间的稳定电压,因为这段时间内,Cgd的储存的电荷比较多,放电速度慢,电压就会维持在一个平台。
同时影响米勒平台长短的因素还有:
1. 驱动电流大小。驱动电流越大,米勒平台越小
2. Cgd和Cgs的比例。Cgd:Cgs比例越大,米勒平台越大。
3. Id越大,米勒平台越小。
最好还是看上管导通和关断时,Vgs的波形。
Steven
十一月 17, 2022
04:37 PM
你好,我们测试的是G级与地,那段维持48V的地方,其实是Vgs=0的时候,不太像是米勒平台,
并且随着在程序中增大死区时间,这段维持48V的地方也会增长