使用温度・熱データについて

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはチーム、

以下の質問にご協力ください。

部品シリーズCY15B004Q-SXE* の場合、次の値が必要です。

1. 推奨使用温度範囲
2. 接合部の熱抵抗COOLDIM_PRG_BOARD 

あなたの最も早い応答を探しています。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Regarding-operating-temperature-and-thermal-data/td-p/662631

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

動作範囲は–40°C〜+ 125°Cです(データシート12ページを参照)

「接合部COOLDIM_PRG_BOARDの熱抵抗」は、 COOLDIM_PRG_BOARD の状態に依存すると思います(PCBのヘルマル抵抗を知る必要があります)

但し、Tja[熱抵抗(接合部から周囲へ)]はPCBの標準的な条件を含んでいますので、参考にしてください

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Regarding-operating-temperature-and-thermal-data/m-p/663377

0 件の賞賛