Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ねえ

2EDF7275Fドライバを使用して、添付の高電圧ACスイッチング用に2つのMOSFET(IMW65R048M1H)を駆動しようとしています。

2EDF7275Fの場合、私は2つのソースを使用します:S1:VDDIの場合は3.5V、S2:VDDAの場合は12Vです。

データシートとアプリケーションノートには、スイッチが高電圧源とグランドの間に接続されているハーフブリッジの場合のみ報告されていますが、私の場合、スイッチは高電圧源と負荷の間に接続されています。 この場合、回路がまだ絶縁されていることを確認するためにS2のグランドをどこに接続する必要があるのか 疑問に思っています。

また、添付のデザイン全般についてもアドバイスをお願いします。

 

感謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/EiceDRIVER-for-AC-switching/td-p/628661

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@neuroengineer

12Vのソースを教えていただけますか? どのように生成されますか?

絶縁電源の場合、電源のGNDは、スクリーンショットに示したように、スイッチの組み合わせの共通ソース端子に接続できます。

12V電源のGNDがプライマリを基準としている場合、その間に何らかの絶縁手段を実装する必要があります。 電源の詳細と、可能であれば完全な回路図を共有して、詳細に確認し、適切な提案を提供できるようにしてください。

よろしく

メーガーナ

 

0 件の賞賛