Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

MOSFET (Si/SiC) Forum Discussions

树暖
Level 1
5 sign-ins First reply posted First question asked
Level 1

选用BAR6402VH6327XTSA1型号的二极管进行整流电路测试时,发现在幅值为2V的正弦输入下,输出波形幅值随频率增大而逐步减小。但根绝数据手册显示,该二极管的频率范围应为1MHz~6GHz,所用频率未超过,不清楚问题所在?

电路图:

_0-1633762799941.png

1MHz时波形:(绿:Vi;黄:Vo

_2-1633762859073.png

10MHz时波形:(绿:Vi;黄:Vo

_3-1633762883098.png

 

0 Likes
1 Solution
5 Replies
XiangS
Moderator
Moderator 5 sign-ins First reply posted Welcome!
Moderator

Hi,关于您提到的这个问题,可以再深入确认下:

1. 电阻高频等效模型如下,可以看出随着频率增加,寄生电容的作用越来越明显,可以从所使用电阻供应商找到其具体模型及参数,可以和这颗二极管做下仿真

XiangS_0-1633943690063.jpeg

XiangS_1-1633944256543.jpeg

 

 

 

0 Likes
树暖
Level 1
5 sign-ins First reply posted First question asked
Level 1

我好奇的地方在于,所用频率未超过数据手册提供的范围,所以应该不是物理意义上的高频下寄生电容影响导致的

0 Likes
XiangS
Moderator
Moderator 5 sign-ins First reply posted Welcome!
Moderator

二极管应该是正常使用 ,我上面所提到的是后面串接的电阻。可以尝试以下几个操作

1.Infineon官网下载对应二极管仿真模型+电阻高频模型做一个仿真

2. 更换二极管排除个例现象

3. 测试探头采用差分探头,整个走线环路尽量短

0 Likes
树暖
Level 1
5 sign-ins First reply posted First question asked
Level 1

我已尝试上述方案,但是对于二极管的截止频率仍有疑惑。请问应如何确定二极管的截止频率,是否可以简单通过半波整流电路确认?工程上是否也是同文献,通过频率与RC计算所得?如果通过半波整流电路确认,所接负载电阻是否有相应要求?

感谢您的回复,祝好!

0 Likes