二极管输出波形不正确 Level 1 树暖 Level 1 十月 09, 2021 12:06 AM 标记为新 加注书签 订阅 禁止 订阅 RSS 提要 Permalink 打印 报告不当内容 十月 09, 2021 12:06 AM 跳至解决方案 选用BAR6402VH6327XTSA1型号的二极管进行整流电路测试时,发现在幅值为2V的正弦输入下,输出波形幅值随频率增大而逐步减小。但根绝数据手册显示,该二极管的频率范围应为1MHz~6GHz,所用频率未超过,不清楚问题所在? 电路图: 1MHz时波形:(绿:Vi;黄:Vo 10MHz时波形:(绿:Vi;黄:Vo 已解决! 转到解答。 标签 标签: Other Technologies General 标记:support 0 点赞 回复 订阅 1 解答 Re: 二极管输出波形不正确 Moderator Jingwei Moderator 回复 XiangS 二月 06, 2022 05:39 PM 标记为新 加注书签 订阅 禁止 订阅 RSS 提要 Permalink 打印 报告不当内容 二月 06, 2022 05:39 PM 跳至解决方案 您好,相似的问题请见这个帖子。https://community.infineon.com/t5/Power-MOSFET/%E5%8F%AF%E7%94%A8%E4%BA%8E%E9%AB%98%E9%A2%91%E8%BF%9... 在原帖中查看解决方案 0 点赞 回复 所有论坛主题 前一个主题 5 回复数 Re: 二极管输出波形不正确 Moderator XiangS Moderator 十月 11, 2021 02:32 AM 标记为新 加注书签 订阅 禁止 订阅 RSS 提要 Permalink 打印 报告不当内容 十月 11, 2021 02:32 AM 跳至解决方案 Hi,关于您提到的这个问题,可以再深入确认下: 1. 电阻高频等效模型如下,可以看出随着频率增加,寄生电容的作用越来越明显,可以从所使用电阻供应商找到其具体模型及参数,可以和这颗二极管做下仿真 0 点赞 回复 Re: 二极管输出波形不正确 Level 1 树暖 Level 1 回复 XiangS 十月 11, 2021 03:42 AM 标记为新 加注书签 订阅 禁止 订阅 RSS 提要 Permalink 打印 报告不当内容 十月 11, 2021 03:42 AM 跳至解决方案 我好奇的地方在于,所用频率未超过数据手册提供的范围,所以应该不是物理意义上的高频下寄生电容影响导致的 0 点赞 回复 Re: 二极管输出波形不正确 Moderator XiangS Moderator 回复 树暖 十月 11, 2021 06:46 PM 标记为新 加注书签 订阅 禁止 订阅 RSS 提要 Permalink 打印 报告不当内容 十月 11, 2021 06:46 PM 跳至解决方案 二极管应该是正常使用 ,我上面所提到的是后面串接的电阻。可以尝试以下几个操作 1.Infineon官网下载对应二极管仿真模型+电阻高频模型做一个仿真 2. 更换二极管排除个例现象 3. 测试探头采用差分探头,整个走线环路尽量短 0 点赞 回复 Re: 二极管输出波形不正确 Level 1 树暖 Level 1 回复 XiangS 十月 21, 2021 04:14 AM 标记为新 加注书签 订阅 禁止 订阅 RSS 提要 Permalink 打印 报告不当内容 十月 21, 2021 04:14 AM 跳至解决方案 我已尝试上述方案,但是对于二极管的截止频率仍有疑惑。请问应如何确定二极管的截止频率,是否可以简单通过半波整流电路确认?工程上是否也是同文献,通过频率与RC计算所得?如果通过半波整流电路确认,所接负载电阻是否有相应要求? 感谢您的回复,祝好! 0 点赞 回复 Re: 二极管输出波形不正确 Moderator Jingwei Moderator 回复 XiangS 二月 06, 2022 05:39 PM 标记为新 加注书签 订阅 禁止 订阅 RSS 提要 Permalink 打印 报告不当内容 二月 06, 2022 05:39 PM 跳至解决方案 您好,相似的问题请见这个帖子。https://community.infineon.com/t5/Power-MOSFET/%E5%8F%AF%E7%94%A8%E4%BA%8E%E9%AB%98%E9%A2%91%E8%BF%9... 0 点赞 回复 发布回复