Legacy microcontrollers Forum Discussions
Hello,
can any one provide the example software for sector erase suspend command?
my requirement is to Erase a half of the sector and remaining data should not effect by using erase operation.
for example: I want to erase sector SA2 from 0x2000 to 0x4000 only.
But when am using the sector erase command the total sector is erased.
So any one help me for the same.
Thanks
Anil
Show LessDoes anyone know how to use mb2146-07-e to download firmware to a Fujitsu MCU? I just bought a mb2146-07-e and used PCHELPER software to download the firmware, but it didn't work.USB driver has been installed.
Show Lessfor a concept car I need to drive a SPI based LED strip (ws2812) . In this project RGB information to drive the LEDs will be received via can protocol.
What is the simplest/cheapest automotive IFX controller which I can use for my project?
thx Show Less
I'm having a question about the FR60 MCU, inherited from Fujitsu.
Specifically, I am dealing with a part of the MB91460 series.
When enabling the I-Cache, the application supposedly loses messages on the CAN bus.
According to the datasheet (HW-Manual), only external memory (i.e. on the external bus) can be cached, so I preclude effects on peripheral registers at this point.
Is there any issues with this family's I-Cache known ?
A search for concerning errata yielded no results.
And, to add a follow-up question:
The document" MB91460 Series User’s Manual", Version 1.10, 2007-03-09 (Fujitsu document), section 12, "Instruction Cache", states there is an cache for external memory. Section 12.4, "Cacheable areas in the instruction cache" says: "The instruction cache can cache data only in external bus space."
The problem is:
This document/section also describes configuration registers (ISIZE at 0x000003C7, ICHCR at 0x000003E7), which do not show up in the datasheet, neither Fujitsu's last version, nor the latest Cypress version. These peripheral register address range is marked as reserved there (0x000394..0x0003EC). And to add to the confusion, the configurable sizes for _this_ cache (1k, 2k, 4k, off) are different from those of the internal Flash cache (off, 4k, 8k, 16k).
Can somebody shed some light on this issue ?
Update: using dhe Accemic MDE 2006 debugger, the ICHCR and ISIZE registers show up in the IO space at the proper addresses, but contain 0xFF and cannot be changed.
Thanks.
Show LessSEO onpage là công việc quan trọng đối với cả một chiếc dịch SEO. Vậy làm thế nào để giúp SEO onpage mang đến thành công cho marketing website. Ngay dưới đây Đào tạo SEO cầm tay chỉ việc sẽ chỉ ra giúp bạn.
1.SEO Onpage là gì
Để biết cách làm SEO onpage thật tốt thì trước hết chúng ta phải biết SEO onpage là gì. SEO onpage chính là những kỹ thuât SEO dùng để giúp tối ưu những yếu tố thuộc bên trong website. Từ đó giúp website thân thiện hơn đối với người dùng và Google.
SEO Onpage là gì
2.Bí quyết hiệu quả cho SEO onpage phải thực hiện
Để SEO onpage phát huy hiệu quả khả năng hỗ trợ chiến dịch SEO thành công cũng như thân thiện với người dùng, công cụ tìm kiếm thì có rất nhiều yếu tố phải thực hiện. Ngay dưới đây là các yếu tố quan trọng cần lam đối với SEO onpage.
2.1.Chú trọng vào xây dựng nội dung
Trong thời buổi hiện tại nội dung chất lượng vẫn được coi là vua trong làm SEO. Khi làm content SEO tốt bạn sẽ tự tin hơn để làm những việc khác và làm nội dung tốt sẽ quyết định tốt đến nhiều yếu tố khác. Có thể kể đến như tăng lượng truy cập, tăng lượt chia sẻ, giảm tỷ lệ thoát trang, tăng thời gian onsite và nhận được đánh giá tốt hơn từ Google. Điều này rất có lợi cho làm SEO và đưa site lên top.
2.2.Chú trọng đến từ khóa SEO
Một trong những bí quyết làm SEO onpage quan trọng mà Dao tao SEO uy tin muốn chia sẻ với các bạn chính từ khóa trong SEO. Hãy lựa chọn từ khóa SEO chuẩn xác, phục vụ nhu cầu, mong muốn của người dùng. Đồng thời nên chọn từ khóa SEO phù hợp với nội lực của doanh nghiệp.
Chú trọng xây dựng nội dung hay, chất lượng
Mặt khác trong SEO onpage bạn hãy chú ý đến mật độ từ khóa SEO trong bài viết. Hãy cân đối lượng từ khóa phân bố chính và phụ trong bài. Đồng thời hãy đảm bảo mật độ SEO từ khóa lý tưởng dao động từ 2,5-4%.
2.3.Thiết kế giao diện website dễ nhìn, đẹp mắt
Chắc chắn một website có thiết kế giao diện đẹp, dễ nhìn và bắt mắt sẽ thu hút được người dùng. Tạo thiện cảm với người dùng ngay từ lần đầu tiên truy cập. Do đó bạn hãy cân nhắc để lên bố cục cho website với các mục hợp lý, trình bày ngắn gọn nhưng chi tiết và rõ ràng.
Giao diện website cũng ảnh hưởng đến đánh giá của Google nữa đấy. Nếu làm tốt chắc chắn khả năng cải thiện thứ hạng của site sẽ gia tăng.
Hi vọng những chia sẻ trên đây các bạn sẽ biết cách để SEO onpage phát huy tốt nhất có lợi cho marketing website. Đừng quên khóa Đào tạo SEO hiệu quả sẽ giúp bạn trang bị kiến thức SEO hoàn chỉnh, chính thống để làm SEO đạt kết quả cao nhất. Show Less
I have recently bought SP370 tire pressure sensor module from infineon. There is in-built 8051 compatible microcontroller which is fabricated inside the sensor module. I want to develop the embedded firmware code for the microcontroller.
May i know what is the software IDE tool required for programming the sensor module.
Regards,
Rajan. Show Less
Following sentence is descried on the datasheet of S6E2G Series.
Which pin is unconnected input pins with very high impedance levels?
The customer is considering to select S6E2G38H0AGV2000A or S6E2GM8H0AGV2000A.
Best Regards,
Inoue
Show LessHello,
I want to use the ADC1 for totally 8 analog input channels. I use "Scan Convertion Operation" and "One-shot mode for multiple channels" with "Software Start".
After starting with SSTR = 1, the Bit SCS will be polled.
After SCS is set to 0 by hardware the FIFO is sequentially read until the FIFO is empty ( SEMP = 0 ) and the convertion results are stored.
The problem is, that the result is only at 3 channels correct while the results at the other 5 channels are always 0.
What could be the reason for this behavior?
Thank you very much
Show LessHello,
Compiler shows error if there is a line like this:
tempValue = 0; u16 uwTempRegValue;
I know it can be simply fixed by separate them into two lines.
But our project has a automatic build for checking code coverage, and it will automatically add some 'check code' into codes like this:
ICOV(34);u16 uTmpRegValue;
And, it shows error.
So how to solve this problem?Any option for Softune?
Br,
Kim
Show Less