Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
ToIk_1341346
Level 3
Level 3
First like received 25 sign-ins 10 replies posted

表題の件について、下記の通りSignal Descriptionsを参照する旨回答を頂きましたが

Signal Descriptionsには該当MPNには無いはずの機能が割り当ててあります。

https://community.cypress.com/t5/FM0-FM3-FM4-MCU/S6E2C2AJ0AGV2000A%E3%81%AE%E3%83%94%E3%83%B3%E6%A8%...

例)S6E2C2AJ0AGV2000A にはCANは搭載されていないかと思いますが

Signal DescriptionsにはCANのIOが割り当てられているように解釈できます。

 

解釈が間違っているのか、誤記なのか、他のIO含めご確認頂けますでしょうか。

 

以上宜しくお願い致します。

 

0 件の賞賛
1 解決策
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

先ず、S6E2C Series Datasheet (002-04980 Rev. *D)はS6E2C Series (MPN)に対して包括的に記載しております。

https://www.cypress.com/file/235126/download

また、DSのSignal Descriptionsの表はパッケージをベースとして記載されております。

よって、今回のS6E2C2AJ0AGV2000AがCANを持たないとしても、LQP176 パッケージとしてCANの信号がSignal Descriptionsの表内でアサインされています。(当然CANとして該当するPINはCANの機能としては使用できません)

例としてS6E2C48J0AGV2000AはCANを持っており、LQP176 パッケージであるのでご指摘されているピンはCANの機能として使用できます。

以上宜しくお願いします。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

先ず、S6E2C Series Datasheet (002-04980 Rev. *D)はS6E2C Series (MPN)に対して包括的に記載しております。

https://www.cypress.com/file/235126/download

また、DSのSignal Descriptionsの表はパッケージをベースとして記載されております。

よって、今回のS6E2C2AJ0AGV2000AがCANを持たないとしても、LQP176 パッケージとしてCANの信号がSignal Descriptionsの表内でアサインされています。(当然CANとして該当するPINはCANの機能としては使用できません)

例としてS6E2C48J0AGV2000AはCANを持っており、LQP176 パッケージであるのでご指摘されているピンはCANの機能として使用できます。

以上宜しくお願いします。

0 件の賞賛