Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

KaKi_1384211
Level 6
Level 6
100 replies posted 50 replies posted 50 questions asked

Hi Team,

Amber-P2LのS6J329CLSに関して、確認させて下さい。

FPD-Linkの出力差動電圧が下記レジスタで設定できますが、「Not supported」の設定(例えば、011 : 250mV) に設定した場合、

信号は何も出ないのでしょうか? それとも250mVの信号が出力されるのでしょうか?


  pastedImage_0.png
Thanks and regards,


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





1 Solution

回答が遅くなり、大変申し訳ございません。

S6J3200 Series Datasheetの下記ようにFPD-Linkの出力差動電圧は記載されています。

https://www.cypress.com/documentation/datasheets/s6j3200-series-32-bit-microcontroller-traveo-family

pastedImage_2.png

このように”Not Support”の設定は、データシートに記載されていない項目であり使用は保証しておりません。

また、" Not supported" になっている理由に付きましては、デバイスとして評価されていないからになります。

今後保証する予定もありません。

以上、よろしくおねがいします。

View solution in original post

0 Likes
4 Replies
TakashiM_61
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

なぜ、”Not Support”の設定をされようと思われているのでしょうか?

背景を教えて頂けないでしょうか?

0 Likes

Hi,

顧客にてLVDS信号の振幅を下げた場合に、どのくらいEMIノイズが変わるのかを

確認する基礎実験です。

" Not supported" になっている理由も教えてください。

顧客SetのTFT側は200mVまで対応しているのですが、Amber-P2Lが300mVまでしか対応できないため

使いにくいという意見をいただいております。

Thanks and regards,

0 Likes

回答が遅くなり、大変申し訳ございません。

S6J3200 Series Datasheetの下記ようにFPD-Linkの出力差動電圧は記載されています。

https://www.cypress.com/documentation/datasheets/s6j3200-series-32-bit-microcontroller-traveo-family

pastedImage_2.png

このように”Not Support”の設定は、データシートに記載されていない項目であり使用は保証しておりません。

また、" Not supported" になっている理由に付きましては、デバイスとして評価されていないからになります。

今後保証する予定もありません。

以上、よろしくおねがいします。

0 Likes

ありがとうございました。

0 Likes