公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

低功耗蓝牙(BLE)认证和声明过程的一些问题 – KBA210802

低功耗蓝牙(BLE)认证和声明过程的一些问题 – KBA210802

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Version: **

1. Declaration IDQDID有什么区别?

QDID是分配给符合认证资格设计的唯一标识符,在声明过程中会引用它以表明完成了资格认证。Declaration ID是在缴纳申报费用之后签发的,要求开始申报程序。Declaration ID是分配给每个成员公司的唯一编号,一经使用,说明该成员完成了资格认证和申报流程。

 

2. 为什么赛普拉斯同时拥有组件和终端产品的列表?

 

这些列表分别针对两类使用赛普拉斯低功耗蓝牙方案的客户:

  • 组件列表 针对那些需要自己认证设计的客户。这些客户从赛普拉斯的组件列表中集成了一层或多层的证明。
  • 终端产品列表 针对那些不需要自己认证设计的客户。这些客户只需要参考终端产品的QDID。需要注意的是,这要求对已认证的设计不做任何改变。

 

3. 如果使用已经完全做了终端产品认证的赛普拉斯低功耗蓝牙的芯片/模组,是否要购买Declaration ID?

 

需要,如果贵公司正在使用认证过的设计创建或者重塑一个产品,则需要购买Declaration ID并且完成申报过程。只有完成了认证过程,才能满足蓝牙商标许可协议 (BTLA) 和蓝牙专利及版权许可协议 (BPCLA) 中规定的许可要求。

 

4. 购买Declaration ID的过程是什么?

 

首先需要成为蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 的会员。然后可以付费向蓝牙技术联盟购买Declaration ID。有两种付款方式:信用卡或者发票单。

 

5. 应该成为哪种类型的会员?

 

蓝牙技术联盟有两种会员:应用成员和联盟成员。

应用成员:免费成为会员。这是构建低功耗蓝牙产品并使用低功耗蓝牙商标许可所需的最低要求。

联盟成员:需要缴费才能成为会员。但是可以获得50%的列名费,UPF费及其他费用折扣。成为会员的费用如下:

  • 7,500美元(USD) – 如果贵公司的年收入低于1亿美元(USD)
  • 35,000美元(USD) – 如果贵公司的年收入大于1亿美元(USD)

如果您打算加入蓝牙技术联盟工作组并为规范制定做出贡献,请选择联盟成员。否则,请选择应用成员。

 

6. 声明费用是多少?

应用成员:8,000美元(USD)

联盟成员:4000美元(USD)

应用创新项目:2500美元(USD),最多两份声明 (适用条件)

 

7. 我是否需要为每一个产品购买Declaration ID?

 

不需要,如果您在产品中使用了一组相同的经过认证的设计,并且没有任何变化,那么你可以使用一个Declaration ID列出所有的产品。

 

8. 如果我的产品不想付Declaration ID费用,不需要为我的产品列名,不使用蓝牙标志该怎么办?

 

蓝牙技术联盟管理其成员的认证和声明的流程以表明其产品符合蓝牙商标许可协议和蓝牙专利及版权协议。大多数成员都会完成这两个协议的要求,而且使用蓝牙技术联盟提供的在线工具同时完成这一过程。即使您不打算使用蓝牙商标,您的商业产品中用到了蓝牙技术的话,仍然需要满足蓝牙专利和版权协议的要求。

如果您与其他公司签订合约,蓝牙技术联盟建议您咨询法律顾问,了解贵公司的责任。为了确保每个成员都满足上述两个协议的要求,蓝牙技术联盟建议每个成员都为他们构建的产品,用到的商标或者其他方式的产品完成规定的流程。

请参考下列说明:

https://www.bluetooth.org/en-us/test-qualification/compliance-program

https://www.bluetooth.org/en-us/members/membership-agreements

 

9. 为了构建蓝牙产品或者使用蓝牙商标,我是否要成为蓝牙技术联盟的成员?

 

是的。应用成员是免费的。作为蓝牙技术联盟的应用成员,你可以获得一下权利:

  • 使用蓝牙技术构建产品的许可权
  • 使用蓝牙商标的许可权

 

10. 赛普拉斯拥有认证过的芯片和模组,我应该使用哪一个?

 

如果要降低认证过程中的开销 (成本和时间) ,请选择模组。如果对已认证的设计进行了硬件改动,需要在BQTF上测试所有的RF/PHY,并且对您的产品重新进行设计认证,申请QDID

如果模块的外形尺寸,成本或者电路设计不满足您产品的需求,可以选用芯片。这样的话您就需要自行进行BQTF上的RF/PHY等测试以保证产品满足要求。

 

11. 如果我选择模组,是否需要对设计进行认证并申请QDID?

 

不需要。你只需要为列表购买Declaration ID。你可以参考赛普拉斯EZ-BLE模组终端产品的QDID

 

12. 如果我选择使用芯片,是否需要对设计进行认证并申请QDID

 

如果对设计做了较大改动而且应用到了您大部分产品,则可能会需要。最好获取一个新的终端产品QDID,这样您可以参考自己的QDID并列出所有的产品。按照之前的说明创建您自己的终端产品QDID

 

13. 当赛普拉斯提供了新的芯片/模组,我们切换到了新的芯片/模组上该怎么办?

 

有两种可能:

  • 如果赛普拉斯将新的芯片/模组添加到已有的终端产品列表中,你可以切换到新的芯片/模组上,不需要对您的列表进行任何的更新。
  • 如果赛普拉斯为芯片/模组创建了新的终端产品QDID,并且创建了新的组件QDID,您需要购买新的Declaration ID并且参考新的终端产品QDID更新您的列表。如果您创建了自己的终端产品QDID,这时赛普拉斯为参考组件创建了新的组件QDID,您也需要重新创建一个终端产品的QDID

 

14. 我们有产品使用到了竞争对手的芯片,想切换到赛普拉斯的芯片。我是否需要重新进行认证和声明的程序?

 

是的,因为您产品中用到的QDID会改变,你需要创建一个新的QDIDDeclaration ID(如果创建您自己的QDID),或者只需要一个新的Declaration ID(如果只是参考设计)

 

15. 如果赛普拉斯的解决方案中添加了新的BLE功能 (4.2或者5.0) 该怎么办?我们是否需要做更改?

 

每当赛普拉斯增加了新的BLE功能,一个或多个认证过的设计会受到影响,这取决于具体改变的是哪一层。赛普拉斯会为这些组件创建新的QDID,也有可能创建新的终端产品QDID

如果您继续使用之前的芯片/模组支持之前的功能,您不需要做任何改变。如果您决定使用新的功能,那么您需要重新进行认证并 (或者) 重新进行声明。

 

16. 客户是否可以使用IEEE分配的OUI-36作为48位“公共设备地址”的36位部分?

 

只要地址是唯一的就没有关系。以OUI-36开头产生的地址仍然是48位,因此在功能上没有问题。

 

17. 我们的项目中是否可以使用赛普拉斯的OUI,还是说我们必须从蓝牙技术联盟获取新的OUI?

 

我们建议客户获取自己的OUI。当您成为蓝牙技术联盟的应用会员或者联盟成员,您可以获取自己的公司ID,请访问下面的网址:https://www.bluetooth.org/en-us/specification/assigned-numbers/company-identifiers

您也可以使用IEEE分配的组织唯一标识符,请访问下面的网址:https://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/

 

0 点赞
2001 次查看