- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Windows 10の無効なコンフィグレーションディスクリプタ – KBA222487 - Community Translated (JA)
Community Translated by NoTa_4591161
Version: **
Translation - English: Invalid Configuration Descriptor in Windows 10 – KBA222487
FX3は、デバイスマネージャーのUSBコントローラーセクションで「不明なUSBデバイス(無効なコンフィグレーションディスクリプタ)」としてエニュメレートされることがあります。デバイスマネージャーでデバイスをダブルクリックすると、次のウィンドウが表示されます。
この問題を解決するには、以下を確認してください。
1. コンフィグレーションディスクリプタのサイズを確認します。USB3.1 仕様の表9-21セクション9.6.3をご参照願います。wTotalLengthが仕様に従っていることを確認してください。
2. エンディアンシステムを確認します。MaxPacketSizeは、LSBを最初に書き込む必要があります。参照のために、バルクエンドポイントディスクリプタをここに示します。
/ * BULKタイプのエンドポイント記述子* /
0x07、 /* ディスクリプタサイズ */
0x04、 /* エンドポイントディスクリプタタイプ */
0x83、 /* エンドポイントアドレスとディスクリプション */
0x02、 /* BULKエンドポイント */
0x00、 /* EP MaxPcktSize:1024B */
0x04、 /* EP MaxPcktSize:1024B */
0x00、 /* データ転送のサービス間隔 */
他のエンドポイントタイプのbMaxPacketSize値については、USB 3.1仕様の表9-24セクション9.6.6をご参照願います。
注:このフィールドに入力する値は、仕様に従っている必要があります。Windows 10では、この値が正しくない場合、デバイスは不明なUSBデバイスとしてエニュメレートされます。
たとえば、 バルクエンドポイントの場合、値は0x0400でなければなりません。
3. インターフェース記述子の順序を確認 します。インターフェースディスクリプタの順序はWindows 10では重要です。たとえば、3つのインターフェースがある場合、それらは次の順序で配置する必要があります。インターフェース0、インターフェース1、インターフェース2。順序が正しくないと、無効なUSBデバイスエラーになります。
これらの手順でこの問題を解決できない場合は、USB 3.1仕様のセクション9.5および9.6をご参照願います。