Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

“Vi/o < Vcc + 200mV” から実際にVi/oレベルを導き出す方法 - KBA203369 - Community Translated (JA)

“Vi/o < Vcc + 200mV” から実際にVi/oレベルを導き出す方法 - KBA203369 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by KaKi_1384211 Expert       Version: **

Translation - English: How is the Vi/o level actually derived from "Vi/o &lt; Vcc + 200mV? - KBA203369

質問:

“Vi/o < Vcc + 200mV” から実際にVi/oレベルを導き出す方法を教えてください。

回答:

Vi/oの実際の電圧レベルは、Vccの電圧レベルより200mV低くなければなりません。

例えば、Vccの電圧レベルが3.4Vの場合、Vi/oの電圧レベルは3.2V以下に設定する必要があります。

Vccの電圧レベルが3.0Vの場合、Vi/oの電圧レベルは2.8V以下に設定する必要があります。

Vi/o “Vi/o < Vcc + 200mV” に設定されていなく、デバイスの不安定な挙動が予想されたとしても、

Cypress Flash Memoryが破壊、または損傷することはないため、このプロセスを推奨します。

0 件の賞賛
185 件の閲覧回数
寄稿者