Community Manager

Community Manager
Jun 28, 2022
02:42 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Email to a Friend
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
USB Type-Cアプリケーションのケーブルの最大長(KA-03258)
Community Translation: Maximum Length of Cables for USB Type-C Applications (KA-03258)
USB Type-C仕様は、ケーブル性能要件に基づいて、USB Type-Cケーブルアセンブリの全てのタイプに対して適切な長さを提供します。要求される性能のためには、常にUSB-IF認定ケーブルを使用してください。
以下で共有されるリンクの表は、各Type-C標準アセンブリで推奨される長さを提供します。
表中の情報は、USB Type-C仕様に由来しています。詳細はUSB Type-C仕様の3.1章を参照してください。詳しくは、https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Maximum-Length-of-Cables-for-USB-Type-C-Ap... こちら。
Labels
Rate this article: