Moderator
Jan 20, 2023
02:04 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Jan 20, 2023
02:04 AM
USB-PD ポートステータス情報 - KBA236114
Translated by: NXTY_Nishinaga
Original KBA: USB-PD port status information – KBA236114
CCGx PDスタックのデバイス・ポリシー・マネージャ・インターフェース層は、USB Power Delivery (USB PD)ポートに関する完全なステータス情報を提供する、ステータス・データ構造体を保持しています。
この構造体は、dpm_get_info() APIを用いて取得できます。この API は、以下のステータスフィールドを含む dpm_status_t 構造体への定数ポインタを返します。
- attach: ポートが現在接続されているかどうかを指定します。
Connect: ポートが接続されているが、まだデバウンスされていない。
1: 接続されている
0: 接続されていない - cur_port_role: ポートが現在SourceであるかSinkであるかを指定します。
1: ソース
0: シンク
- cur_port_type: ポートが現在DFPであるかUFPであるかを指定します。
- polarity: Type-Cの接続極性を指定します。 (CC1 or CC2)
0: CC1 を使用
1: CC2 を使用
- contract_exist: PDコントラクトの有無を指定します。
- contract: 現在のPDコントラクト情報(電圧と電流)を指定します。
- emca_present: DFPとしてのCCGxがケーブルマーカを検出したかどうかを指定します。
emca type: パッシブ=0, アクティブ=1.
- src_sel_pdo: ソースとしてのCCGxがPDコントラクトを確立するために使用したPDOを指定します。
- snk_sel_pdo: シンクとしてのCCGxがPDコントラクトを確立するために受け入れたソースケイパビリティを指定します。
- src_rdo: CCGx が PD コントラクトのために受け取った RDO を指定します。
- snk_rdo: シンクとしての CCGx がPD コントラクトのために送信する RDO を指定します。
- dpm_get_polarity: Type-C接続の現在の極性を取得します。
0 CC1が接続されている; 1 CC2が接続されている
- dpm_typec_deassert_rp_rd: 指定されたPDポートのRpとRdの両方をデアサートします。 この関数は、指定された CC チャンネルから Rp と Rd を削除します。成功した場合は CCG_STAT_SUCCESS を、失敗した場合は CCG_STAT_BAD_PARAM を返します。
- dpm_get_pd_port_status: 現在のUSB-PDポートのステータス:HPIを通じて報告される32ビットのPDポートの状態値、を取得します。
Rate this article: