Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

USB-シリアル:ハードウェア設計の回路図のチェックリスト - KBA231249 - Community Translated (JA)

USB-シリアル:ハードウェア設計の回路図のチェックリスト - KBA231249 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by NoTa_4591161 Expert            Version: **

Translation - English: USB-Serial: Hardware Design Schematic Checklist - KBA231249

質問:
USB-シリアルブリッジコントローラーを正常に動作させるために回路図を設計する際に確認する必要がある項目は何でしょうか?

回答:
以下は、USBシリアルブリッジコントローラーの回路図設計を設計する際に従う必要がある重要な項目のリストです。

1. 1に従って、すべての電源ピンのVCC(またはVBUS)およびVCCIO(またはVDDD)に適切な電圧レベルが供給されていますか?

パラメータ説明

最小

(V)

通常

(V)

最大

(V)

USB-シリアル設定ユーティリティ:

USB設定の変更が必要

VBUS 電圧は3.3 V

VDDD 電圧が2V未満

VBUS

(またはVCC)

USB PHY

電圧

  1. 3.15
  2. 3.30
  3. 3.45

チェック済み

-

  1. 4.35
  2. 5.00
  3. 5.25

未チェック

-

VDDD

(またはVCCIO)

I/O 及び

コア電圧

  1. 1.71
  2. 1.80
  3. 1.89

-

チェック済み

  1. 2.0
  2. 3.3
  3. 5.5

-

未チェック

2. 1.71 V £VDDD / VCCIO£1.89 V場合、VCCDVDDD / VCCIOに短絡していますか?

VDDD / VCCIO> 2 Vの場合VCCD / VCCIOピンに接続された1 uFのデカップリングコンデンサは?

3.フェライトビーズL1USBコネクタのVBUSピンに接続されていますか?

USBホストからノイズを分離するには、フェライトビーズをUSBコネクタに接続する必要があります。それぞれのUSBシリアルコントローラーのDVK/RDK回路図(CYUSBS232 RDKCYUSBS234 DVKCYUSBS236 DVK)をご参照願います。

4. USBシリアルデバイスのVBUS / VCCピンに接続されている0.1 uFのデカップリングコンデンサは、ICの近くにありますか?

5.デカップリングコンデンサ0.1 uF4.7 uFは、ICの近くのUSB-SerialデバイスのVCCIO/VDDDピンに接続されていますか?

これにより、低周波および高周波のノイズが除去されます。

6. USB-シリアルブリッジコントローラーには、2.2 kVESD保護が組み込まれています。2.2 kVを超える保護のために、ESDダイオードをVBUS/VCCUSBDP、およびUSBDMラインに接続しましたか?

7. リセット(XRES)ピンは、抵抗を使用して外部でHighにプルされていますか?

USB-シリアルデバイスは、アクティブLowの外部リセットをサポートしています。USB-シリアルコントローラーをリセットするには、XRESピンを最低1 usの間Lowに保持する必要があります。

1に示すように、nXRESピンは、外部抵抗を介してVDDD(またはVCCIO)に、および外部コンデンサ(最小1 µsの時定数)を介してグランド(GND)に接続できます。1µsのパルス幅要件を満たすには、RCの推奨値は、それぞれ100Ω0.01 µFです。

1 . USB-シリアルブリッジコントローラーのリセット回路の例

   pastedImage_16.png 

GPIO

8. すべての入力ピンは、10kΩのプルアップ(またはプルダウン)抵抗を使用してHigh(またはLow)にプルされていますか?

UART

9. USB-シリアルブリッジコントローラーが接続されている他のUARTデバイス(またはラインドライバー)の電源は、VDDD(またはVCCIO)と同じか、それと同等なものですか?

10. USBシリアルブリッジコントローラーのすべてのUARTラインは、外部コンポーネントを使用せずに他のUARTデバイス(またはラインドライバー)に直接接続されていますか?

SPICY7C65211 / 211A / 215 / 215Aのみ)

11. USBシリアルブリッジコントローラーが接続されている他のSPIデバイス(マスター/スレーブ)の電源はVDDDと同じか、それと同等なものですか?

12. SSELslave select n)ラインに10kΩプルアップ抵抗が接続されていますか?

13. MISOMOSI、およびSCLKラインは、別のSPIデバイスに直接接続されていますか?

I2CCY7C65211 / 211A / 215 / 215Aのみ)

14. USBシリアルブリッジコントローラーが接続されている他のI2Cデバイスの電源はVDDDと同じか、それと同等なものですか?

15. I2Cラインは外部プルアップ抵抗を使用してVDDDにプルアップされていますか?

SCLおよびSDAラインのプルアップ抵抗の推奨値は、100 kHz動作周波数の場合は4.7kΩ400 kHz動作周波数の場合は2.2kΩです。

JTAGCY7C65211 / 211A / 215 / 215Aのみ)

16. USB-シリアルブリッジコントローラーが接続されている他のJTAGデバイス(JTAGスレーブ)の電源はVDDDと同じか、それと同等なものですか?

17. USBシリアルブリッジコントローラーのすべてのJTAGラインは、外部コンポーネントを使用せずに他のJTAGスレーブデバイスに直接接続されていますか?

2に、USBシリアルブリッジコントローラーICと、対応するリファレンスデザインキット(RDK/開発キット(DVK)の詳細を示します。例については、それぞれのUSBシリアルブリッジコントローラーのキットの回路図をご参照願います。

Note USBシリアルブリッジコントローラーIC(「非A」パーツ):CY7C65211CY7C65213CY7C65215は、対応する「A」パーツ:CY7C65211ACY7C65213A、およびCY7C65215Aとピン互換であり、開発とテストの目的でそれぞれのDVKで置き換えることができます。

2. USB-シリアルブリッジコントローラーDVK/RDK

USB-シリアルブリッジコントローラーIC

キット

DVK/RDK回路図

CY7C65211 / 211A

CYUSBS234 DVK

https://www.cypress.com/file/123356/download

CY7C65213 / 213A

CYUSBS232 RDK

https://www.cypress.com/file/123296/download

CY7C65215 / 215A

CYUSBS236 DVK

https://www.cypress.com/file/123486/download

0 件の賞賛
816 件の閲覧回数
寄稿者