Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

USBシリアル:プログラムされた構成がセルフパワーモードで更新されない-KBA231991-Community Translated (JA)

USBシリアル:プログラムされた構成がセルフパワーモードで更新されない-KBA231991-Community Translated (JA)

JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Original KBA:USB-Serial: Programmed Configuration not Updated in Self-powered Mode - KBA231991

Translated by: Kenshow

タイトル: USBシリアル:プログラムされた構成がセルフパワーモードで更新されない-KBA231991

バージョン:**

質問:

USBポートの電源を入れ直しても、USBシリアルデバイスにプログラムされた新しい設定が更新されないのはなぜですか?

回答:

図1は、デバイスのVBUS / VCCピンがUSBコネクタのVBUSから給電され、USBシリアルデバイスのVDDD / VCCIOピンがUSBコネクタのVBUSから直接または間接的に給電されないセルフパワーシナリオを示しています。 

上記のシナリオでは、プログラミング後にUSB-Serialデバイスがホストから切断されても、VDDD / VCCIOを介して電力が供給されるUSB-Serialデバイスの内部コアは以前の構成を保持します。

:VCCおよびVCCIOは、部品番号CY7C65213およびCY7C65213Aに対応します。

            VBUSおよびVDDDは、部品番号CY7C65211、CY7C65211A、CY7C65215、およびCY7C65215Aに対応します。

           

1.セルフパワー構成シナリオ

JennaJo_0-1614307942696.png

 

プログラムされた新しい構成を更新するには、次のいずれかの条件が満たされている必要があります。

  1. USBシリアルデバイスのVDDD / VCCIOピンの電源を入れ直す必要があります。
  2. USBデバイスは、リセットピンを最低1usローにアサートしてリセットする必要があります。
  3. USB-シリアルデバイスは、USB-シリアル構成ユーティリティのReset Deviceオプション(図2を参照)を使用するか、デバイスの元のホストアプリケーションからCyResetDevice()呼び出しを発行することにより、接続先のホストからリセットする必要があります(USBシリアルSDK の Cypress USB-Serial API ドキュメントを参照してください)。

2.USBシリアル設定ユーティリティのリセットデバイスオプション

JennaJo_1-1614307942699.png

 

したがって、図1に示すようにUSBシリアルデバイスがセルフパワー設定の場合、つまり、VDDD / VCCIOが内部ソースを使用して電力を供給され、ボードがホストに接続されていないときに内部ソースがアクティブのままである場合、新しくプログラムされた設定は、USBが再接続された後でも、デバイスがリセットされるまで更新されません。

0 件の賞賛
247 件の閲覧回数