Employee
Jul 05, 2020
10:16 PM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Jul 05, 2020
10:16 PM
Traveo™ S6J3XXX シリーズ MCU の PWM 開始遅延機能について - KBA217786 - Community Translated (JA)
Community Translated by YoOb_1790021 Version: **
Translation - English: PWM Start Delay Function in Traveo S6J3XXX Series MCUs – KBA217786
質問:
PWM 開始遅延機能は、Traveo™ S6J3110/3120/3200/3300/3350/3360/3370/3400/3510 シリーズ MCU でサポートされていますか?
サポートされている場合、どのように遅延を設定できますか?
回答:
ベースタイマの PWM 機能を利用することで、開始遅延付きの PWM 信号を出力することが可能です。遅延はユーザー設定によりできます。遅延時間 = PWM クロック x レジスタ設定値(このレジスタは、16ビットのカウンタを持っています)。
注意:
このナレッジベースの記事は、以下の一連の Traveo MCU に適用されます:
- S6J3110
- S6J3120
- S6J3200
- S6J3300
- S6J3350
- S6J3360
- S6J3370
- S6J3400
- S6J3510
Rate this article: